Bothell, WASHINGTON, April 19, 2023 – Leviton Réseau Solutions' ADVENTUM Sécher Eau Bloqué Intérieur/De plein air Multiples En vrac Tube câble est un novateur produit que travées intérieur et de plein air environnements. La gel-gratuit, avancé eau-blocage technologie, augmenté flexibilité, et un durcis conception résiste la rigueurs de de plein air environnements alors que offre exceptionnel feu performance en tous Euroclass environnements. ADVENTUM est maintenant fabriqué en Leviton's Glenrothes, Écosse usine. Leviton est bâtiment sur ans de succès déjà atteint avec cette produit en Nord Amérique à partir de Leviton’s Fuquay-Varina, CAROLINE DU NORD usine.
ADVENTUM câble's complet feu performance permet mondial clientèle à installer en pratiquement tout environnement, y compris campus installations, interne bâtiment applications, verticale riser installations et données centres. ADVENTUM câble également fournit optimale total coût de possession pour financier, santé soin, gouvernement, transport, et éducation environnements tous sur la monde. La fibre optique câble boîte être installé à partir de "toilettes-à-toilettes" entre bâtiments, la réduction la matériel et main-d'œuvre frais associé avec bâtiment transition points par 25%.
"Cette dernier addition à la ADVENTUM famille est un versatile intérieur/de plein air fibre câble avec exceptionnel feu performance pour Européen et international clientèle," dit Richard Budd, supérieur produit manager à Réseau Solutions Europe. "ADVENTUM est Leviton’s solution pour la croissance besoin pour vrai universel, haut feu-performance câblage, combinant tous la mécanique et écologique traits de un traditionnel en vrac tube câble, avec la ajoutée profiter de être gel gratuit."
ADVENTUM CPR nominale câbles sont fabriqué à l'aide 100% renouvelable énergie en Leviton’s PAS2060 carbone neutre fabrication facilité en Glenrothes, ROYAUME-UNI, et sont disponible en 12-144 fibre configurations en Unique-mode, OM3, OM4 et OM5 versions. ADVENTUM câbles sont partie de Leviton’s standard performance SDX Prémisses système, un OPTER-X™ fibre système avec épissé ou mécanique champ fin connectivité à rencontrer un large variété de application besoins et déploiement emplacements pour clientèle l'échelle mondiale. À apprendre plus, visiter Leviton.com/ADVENTUM.
###
Sur Leviton Réseau Solutions
Leviton Réseau Solutions est un unique-source mondial fabricant de cuivre et fibre câblage systèmes. Leviton solutions sont d'occasion en données centres, entreprises, les écoles, hôpitaux, gouvernement aménagements et commercial mixte-utiliser les marchés autour la monde. Tous Leviton produits sont conçu à exigeant normes, offrir industrie-en tête performance et sont soutenu par par la industrie’s meilleur service et soutenir. IL gestion, constructeurs, entrepreneurs, et autre industrie professionnels toujours classer Leviton produits comme la plus préféré marque en la industrie. Nous boîte étendre votre réseau possibilités. Apprendre plus à www.leviton.com/ns ou www.gazouillement.com/LevitonNS. Européen clientèle boîte visiter leviton.com/ns/emea ou gazouillement.com/LevitonNS_EU.