Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton Annonce Double Type Un et Type-C avec Puissance Livraison USB Chargeur Réceptacle

La nouveau réceptacle offre un combiné total de 60W de charge puissance pour haut-vitesse charge

Melville, N.Y., October 12, 2023 – Leviton, un en tête fournisseur de sans fil intelligent maison technologie et électrique câblage dispositifs de, aujourd'hui annoncé son 60W Double Type Un et Type-C avec Puissance Livraison (PD) USB Chargeur Réceptacle, disponible en 15A et 20A modèles. La dispositif offre jusqu'à à 50 watts de puissance sur son unique Type-C port et offre jusqu'à à 2X la charge puissance quand jumelé avec PD-permis dispositifs de pour haut-vitesse, efficace charge.

“Puissance Livraison provisions un supérieur niveau de puissance que standard charge offre. Comme un leader en électrique innovation, Leviton est experte positionné à apporter cette technologie à notre clientèle à rencontrer leur évolution charge besoins pour tous les deux maison et entreprise,” dit William Randall, directeur de produit gestion, Leviton Résidentiel. “Leviton USB Chargeurs avec Puissance Livraison sont la coffre-fort et fiable choix pour efficacement charge dispositifs de avec supérieur puissance exigences.”

La Double Type Un et Type-C avec Puissance Livraison USB Chargeur Réceptacle traits intelligent puce technologie qui reconnaît et optimise charge de la lié dispositif. Construit-en overcurrent protection aide protéger électronique à partir de recevoir trop beaucoup puissance, qui boîte dommage les, et un interne thermo régulateur empêche électronique à partir de surchauffe pour coffre-fort, fiable performance. Avec 60 watts de total puissance, la réceptacle offre la idéal solution pour charge PD-permis smartphones – y compris la nouveau iPhone® 15, comprimés, ordinateurs portables, et plus, comme bien comme Type Un dispositifs de.   

Avec son peu profond profil, la Double Type Un et Type-C avec Puissance Livraison USB Chargeur Réceptacle facilement remplace un standard réceptacle pour un pratique et puissant améliorer. Son USB ports sont examiné à rencontrer la industrie exigence à résister à sur 10,000 insertions et la récipients sont trafiquer-résistant à aider empêcher accéder par plus non-nominale ou étranger objets. Il est compatible avec USB 3.1,3.0, 2.0 et 1.1 dispositifs de.

Leviton Double Type Un et Type-C avec Puissance Livraison USB Chargeur Récipients sont idéal pour résidentiel et commercial applications y compris cuisines, chambres, maison bureaux, collège dortoirs, aéroport salons, hôpitaux, salons et spas, hôtels, réunion chambres, cafés, restaurants et plus.

La réceptacle est actuellement disponible en blanc et vient avec un 2-year limité garantie. Il est compatible avec la compléter ligne de Leviton Décoration® câblage dispositifs de, Décoration wallplates et Décoration Plus™ screwless wallplates.

Pour supplémentaire produit information, visiter www.leviton.com/usb.

Sur Leviton Résidentiel

Leviton résidentiel produits sont la marque plus préféré par constructeurs et électrique entrepreneurs. Leviton’s prix-gagnant éclairage contrôles et câblage dispositifs de aider électrique industrie professionnels et les propriétaires créer intelligent et coffre-fort vie environnements que livrer énergie épargnes, commodité et fiabilité. Apprendre plus à www.leviton.com/résidentiel.

Sur Leviton

Chaque jour, Leviton construit que’s suivant à lumière, puissance, et relier quotidien espaces à rencontrer la besoins de son résidentiel, commercial, et industriel clientèle l'échelle mondiale. À partir de contrôles, à éclairage, à électrique, à mise en réseau, Leviton’s implacable innovation pour plus que un siècle permet notre clientèle' vie à être plus facile, plus sûr, plus efficace, productif et durable. Poussé par son engagement à son clientèle, la ingéniosité de son employés, et la sécurité et qualité de son produits et solutions, avec Leviton, la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter http://www.leviton.com/www.facebook.com/levitonwww.gazouillement.com/leviton, ou www.voutube.com/Levitonmfa.