Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton Annonce Cinq Nouveau OPTER-X™ Mondial Fibre Connectivité Systèmes

Nouveau mondial fibre systèmes inclure mondial expansion de OPTER-X SJX câble et assemblées

Bothell, WASHINGTON, February 6, 2023 – Leviton a annoncé disponibilité de cinq nouveau OPTER-X mondial fibre optique systèmes pour clientèle partout dans le monde. Ces l'échelle mondiale disponible fibre systèmes élargir Leviton’s capacité à service multinational entreprises avec cohérent mondial performance, soutenir et produit offres. Plus important, clientèle autour la monde boîte rationaliser réseau conception et déploiements avec produits que rencontrer multinational caractéristiques.

"Nous sont excité à créer vraiment mondial, fin-à-fin, haut-performance fibre solutions pour notre clientèle," dit Doyen Lipke, vice président de produit gestion, Leviton Réseau Solutions. "Leviton est un confiance mondial partenaire, et nous avoir introduit ces fibre systèmes à permettre clientèle à simplifier et standardiser leur fibre optique infrastructure dessins et atteindre optimale réseau performance et plate-forme cohérence à travers leur multiples-site, multiples-phase projets."

La cinq l'échelle mondiale disponible OPTER-X fibre système les options sont versatile à rencontrer spécifique réseau demandes, assurer migration les options pour avenir bande passante croissance:

  • OPTER-X HDX UNITÉ & E2X UNITÉ Systèmes: Leviton's premier UNITÉ fibre câblage systèmes soutenir applications nécessitant ultra-bas-perte performance, prolongé distances, et multiple lien points entre actif dispositifs de. UNITÉ câblage systèmes sont disponible avec la haut-densité HDX plate-forme, qui permet pour ouvrir et fermé patching, ou e2XHD panneaux avec casser-en cassettes pour rapide déploiement. Tous les deux OPTER-X HDX UNITÉ et OPTER-X E2X UNITÉ systèmes accepter Base8, Base12, et Base24 configurations, et soutenir réseau migration à 400 Gb/s et au-delà.
     
  • OPTER-X HDX S'ENGAGER & E2X S'ENGAGER Systèmes: La S'ENGAGER améliorée systèmes offrir bas-perte connectivité et haut effectuer pré-fin câble à rencontrer prolongé atteindre links et typique réseau architectures. Ces systèmes sont également disponible avec HDX et e2XHD patching plates-formes.
     
  • OPTER-X SDX PRÉMISSES Système: La versatile SDX PRÉMISSES Système offre un gamme de enceinte et panneau les options, avec maniable standard densité à 72 fibres par étagère unité. Idéal pour plus entreprise et campus déploiements, la système comprend masse câble et standard perte connectivité que livrer fiable performance, facile mécanique ou épissé champ résiliation, et solutions pour simplifié MAC travailler.

Comme partie de la mondial disponibilité de ces fibre systèmes, la industrie-en tête OPTER-X SJX fibre câble plate-forme d'occasion pour pré-fin fibre maillot est maintenant disponible à clientèle autour la globe. Cette populaire câble construction a été disponible en la NOUS comme SJP câble. Il est maintenant également disponible tout au long de EMEA comme SJZ câble. Leviton OPTER-X SJZ câbles avec 2.0 mm micro tampon tubes sont conçu à être d'occasion en haut-densité environnements et donner réseau gestionnaires un variété de les options avec évasions en racks, armoires et câble gestion. La câble est nominale comme EuroClass B2ca, s1a d1 a1 pour LSZH installations, et OFNR-FT4-ST1 pour riser installations. Disponible en 12 à 144 fibre compter constructions, Leviton OPTER-X SJZ câble est optimisée pour utiliser en intérieur installations, et est disponible avec unique-mode et laser-optimisée multimode fibres.

OPTER-X SJX tronc câble assemblées sont disponible en deux performance les niveaux: OPTER-X Unité SJX Maillot pour ultra-bas-perte performance et OPTER-X S'engager SJX Maillot pour bas-perte performance. Ces offres boîte soutenir plus grand distances et multiple lien points alors que rester dans IEEE bas-perte limites.

La OPTER-X mondial systèmes sont disponible à travers Leviton’s étendu distribution réseau. À apprendre plus, visiter leviton.com/fibre.

###

Sur Leviton Réseau Solutions
Leviton Réseau Solutions est un unique-source mondial fabricant de cuivre et fibre câblage systèmes. Leviton solutions sont d'occasion en données centres, entreprises, les écoles, hôpitaux, gouvernement aménagements et commercial mixte-utiliser les marchés autour la monde. Tous Leviton produits sont conçu à exigeant normes, offrir industrie-en tête performance et sont soutenu par par la industrie’s meilleur service et soutenir. IL gestion, constructeurs, entrepreneurs, et autre industrie professionnels toujours classer Leviton produits comme la plus préféré marque en la industrie. Nous boîte étendre votre réseau possibilités. Apprendre plus à www.leviton.com/ns ou www.gazouillement.com/LevitonNS. Européen clientèle boîte visiter leviton.com/ns/emea ou gazouillement.com/LevitonNS_EU.