MELVILLE, N.Y., May 8, 2023 – Leviton annoncé aujourd'hui la lancer de un nouveau ligne de intérieur et de plein air puissance piédestaux pour commercial, marin et RV/camping applications. Disponible en un variété de configurations, couleurs, hauteurs, enceinte matériels et tailles, la nouveau portefeuille offre un puissance solution pour chaque environnement.
“Cette passionnant lancer donne nous la occasion à partenaire avec nouveau et existant clientèle et comprendre leur besoins et exigences à fournir les avec personnalisée puissance solutions partout où ils besoin les,” dit Michael Mattei, exécutif vice président et général manager, Leviton Commercial & Industriel. “La nouveau offres gamme à partir de un petit piédestal pour mobile charge à lourd-devoir piédestaux avec puissance, eau, mesure et éclairage pour marinas et RV campings.”
Debout à non plus 18 ou 24 pouces haut, Leviton’s puissance piédestaux sont idéal pour un variété de commercial applications, y compris parcs, campus, bureau bâtiments et plus. Fabriqué de soudé inoxydable acier et avec un NEMA 3R classement, ces lisse piédestaux sont conçu à mélanger en avec leur alentours alors que également résister sévère de plein air environnements. Configurations inclure un- ou deux-gang piédestaux présenté en un variété de couleurs et multiple charnière les options, y compris un flush charnière, idéal pour installations avec très limité espace. La piédestaux boîte être installé sur un béton surface ou enterré directement en la sol en fonction sur la configuration, fournissant plus flexibilité pour la installateur.
Tous piédestaux sont disponible avec différent Leviton électrique câblage dispositif les options, y compris temps- et trafiquer-résistant GFCI récipients pour ajoutée sécurité et temps- et trafiquer-résistant Type Un/C USB récipients pour ajoutée commodité. La piédestaux permettre pour remplaçants devrait technologie et charge demandes ajuster en la avenir.
En addition à fournissant puissance, Leviton’s piédestaux pour marin et RV applications caractéristique mesure, CONDUIT éclairage et eau vanne branchements– tous en un solution. Pleinement personnalisable à clientèle’ unique caractéristiques, la unités sont conçu à résister à sévère temps et haut-abus environnements. Grand puissance piédestaux en cette groupe boîte accommoder jusqu'à à six pré-installé Leviton récipients allant à partir de 20 Ampère GFCIs à 30/50 Ampère Verrouillage et 100 Ampère Broche & Manche Récipients, comme bien comme disjoncteurs. La plus petit puissance boîtes en cette groupe boîte soutenir jusqu'à à quatre pré-installé Leviton récipients et boîte être monté sur un empilage, poster ou en option se tenir debout.
Cette est Leviton’s dernier lancer à fournir puissance au-delà la mur. Pour plus information en ce qui concerne Leviton’s puissance piédestal offre, visiter www.leviton.com/powerpedestals.
Sur Leviton Commercial et Industriel
Leviton’s complet ligne de commercial et industriel-grade électrique câblage dispositifs de fournir constructeurs, entrepreneurs et prescripteurs avec solutions conçu à résister à la plus rigoureux commercial environnements et les plus sévères industriel applications. Leviton fabrique tous à partir de commercial, industriel et hôpital grade câblage dispositifs de, à poussée protecteur dispositifs de, électrique véhicule fournir équipement, temporaire puissance solutions, lourd devoir moteur démarreur commutateurs, IEC et NEMA étanche nominale dispositifs de et plus. Apprendre plus à www.leviton.com/commercial.
Sur Leviton
Leviton est la intelligent choix, la prestation la plus complet gamme de solutions à rencontrer la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial et industriel clientèle en plus que 90 pays à travers la globe. À partir de simple commutateurs et récipients à mise en réseau systèmes et intelligent maison automation, Leviton dépasse marché besoins par la prestation novateur produits à créer durable, intelligent environnements à travers son électrique câblage dispositifs de, réseau et données centre connectivité solutions, CONDUIT éclairage et éclairage énergie gestion systèmes, et sécurité et automation applications. Pour Leviton, il est effacer la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter leviton.com, facebook.com/leviton, gazouillement.com/leviton ou youtube.com/leviton.