Glenrothes, ROYAUME-UNI, April 24, 2023 – Aujourd'hui Leviton annoncé la renforcement de son MarineSafe Chat 6, Chat 6A et Chat 7 cuivre câble portefeuille avec la addition de Lloyd's Enregistrer Type Approbation certificat pour utiliser en Navires et Mer Installations. La troisième-partie approbation processus certifie que câbles avoir été examiné à un large-allant fixer de critères. Lloyd’s Enregistrer eu son débuts plus que 260 ans il ya à améliorer la sécurité de navires. Lloyd’s Enregistrer Type Approbation (TA) certificat processus est tous les deux extrêmement rigoureux et complet à assurer la produits examiné volonté effectuer en sévère maritime environnements. La approbation vérifie que Leviton’s câbles rencontrer la exigeant exigences de à bord des navires et mer installations.
"Nous sont enchanté à avoir travaillé avec Leviton à permettre les à atteindre Type Approbation et regarder avant à en cours coopération," dit Lindsay Majordome, ROYAUME-UNI et Irlande Principal Électrotechnique spécialiste pour Lloyd's Enregistrer.
Leviton's MarineSafe câbles avoir un améliorée Bas Fumer Halogène Gratuit (LSHF) gaine assurer excellent feu et d'exploitation température caractéristiques, comme bien comme être conçu à assurer électrique performance bien au-delà ISO/IEC et ANSI/TIA catégorie normes. Quand d'occasion en conjonction avec Leviton connectivité, ces câbles donner constructeurs, et ceux conception structuré câblage réseaux pour marin environnements, la portefeuille de solutions ils besoin à déployer mission critique données applications à jusqu'à à 10 Gb/s, alors que permettant Puissance sur Ethernet (PoE) à jusqu'à à 100 watts.
"Avec plein Type Approbation Certificat pour notre famille de MarineSafe câbles, nous sont élevant la performance de notre produits et permettant notre clientèle à obtenir la haut-qualité solutions ils besoin pour la exigeant environnements en qui ils travailler," dit Jonathan Dunbar, supérieur produit manager, Réseau Solutions Europe.
La nouveau améliorée portefeuille de MarineSafe câbles comprend:
- MarineSafe Chat 6 S/FTP
- MarineSafe Chat 6A S/FTP
- MarineSafe Chat 7 S/FTP
- MarineSafe Chat 6 U/FTP
- MarineSafe Chat 6A U/FTP
MarineSafe câble est fabriqué à l'aide 100% renouvelable énergie en Leviton’s PAS2060 carbone neutre fabrication facilité en la ROYAUME-UNI et à condition que en 100% recyclable conditionnement. À apprendre plus, visiter: LevitonEMEA.com
###
Sur Leviton Réseau Solutions
Leviton Réseau Solutions est un unique-source mondial fabricant de cuivre et fibre câblage systèmes. Leviton solutions sont d'occasion en données centres, entreprises, les écoles, hôpitaux, gouvernement aménagements et commercial mixte-utiliser les marchés autour la monde. Tous Leviton produits sont conçu à exigeant normes, offrir industrie-en tête performance et sont soutenu par par la industrie’s meilleur service et soutenir. IL gestion, constructeurs, entrepreneurs, et autre industrie professionnels toujours classer Leviton produits comme la plus préféré marque en la industrie. Nous boîte étendre votre réseau possibilités. Apprendre plus à www.leviton.com/ns ou www.gazouillement.com/LevitonNS. Européen clientèle boîte visiter leviton.com/ns/emea ou gazouillement.com/LevitonNS_EU.