Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton Améliore OneReach™ PoE Extenseur Système

Nouveau système composants soutenir supérieur puissance, plus capacité et plus grand poussée protection

Bothell, WASHINGTON, August 17, 2023 – Leviton annoncé aujourd'hui nouveau améliorations à son populaire OneReach PoE Extenseur Système. OneReach réseau prolongateurs combiner fibre optique brins pour données transmission jusqu'à à un gigabit par deuxième et cuivre conducteurs pour Puissance sur Ethernet (PoE) en un unique composite câble. Alors que traditionnel PoE installations livrer jusqu'à à 328 pieds, la OneReach Système boîte livrer puissance et données jusqu'à à 10,000 pieds, porteur caméras, d'urgence téléphones et sans fil accéder points à éloigné emplacements. La nouveau améliorations appliquer à produits tout au long de la OneReach Système et inclure:

  • Nouveau 2-port et 4-port éloigné PoE dispositifs de rencontrer IEEE 802.3 PoE à réseau alimenté dispositifs de nécessitant jusqu'à à 100 watts (jusqu'à à PoE Type 4, Classe 8), porteur plus puissance-avide dispositifs de tel comme casserole-incliner-zoom sécurité caméras et point-de-vente kiosques.
  • La 2-port et 4-port Télécommandes rencontrer la rigueurs de de plein air applications avec IEC 61000 4-5 Niveau 4 Poussée Immunité (4000 V). Cette est un significatif amélioration sur la précédent construit-en de base 1,500 V TVSS.
  • Nouveau 2U Puissance Injecteur Châssis crée un espace-économie empreinte, avec plus terminal bloquer liens et puissance fournir module capacité.
  • Nouveau un-fente Puissance Fournir Module offre un silencieux refroidissement fan et réduit taille à partir de la courant modèle.

"Fiable puissance et données transmission pour éloigné sécurité caméras et sans fil accéder est plus important que jamais en lieux comme collège et d'entreprise campus, sportif stades et grand distribution centres," dit Teresa Hoffman, produit manager pour Leviton Réseau Solutions. "Leviton est dévoué à la prestation un simple, fiable, haut performance PoE réseau canal extension système, et nous sont constamment investisseur en améliorations à soutenir notre clientèle."

Ces c(UL)nous Énumérées améliorée dispositifs de remplacer courant Leviton OneReach multiples-port télécommandes, châssis modèles et puissance fournir modules. Ils sont disponible à travers Leviton’s étendu distribution réseau. Pour plus information visiter Leviton.com/OneReach.

###

Sur Leviton Réseau Solutions
Leviton Réseau Solutions est un unique-source mondial fabricant de cuivre et fibre câblage systèmes. Leviton solutions sont d'occasion en données centres, entreprises, les écoles, hôpitaux, gouvernement aménagements et commercial mixte-utiliser les marchés autour la monde. Tous Leviton produits sont conçu à exigeant normes, offrir industrie-en tête performance et sont soutenu par par la industrie's meilleur service et soutenir. IL gestion, constructeurs, entrepreneurs, et autre industrie professionnels toujours classer Leviton produits comme la plus préféré marque en la industrie. Nous boîte étendre votre réseau possibilités. Apprendre plus à www.leviton.com/ns ou www.gazouillement.com/LevitonNS. Européen clientèle boîte visiter leviton.com/ns/emea ou gazouillement.com/LevitonNS_EU.