Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton Élargit De plein air Offres avec Décoration Temps-Résistant Changer

La nouveau changer fournit un élégant et pratique façon à directement contrôler de plein air éclairage et moteur charges à partir de la extérieur de un maison

MELVILLE, N.Y., March 28, 2023 – Leviton aujourd'hui annoncé la introduction de son nouveau Décoration Temps-Résistant Changer, la dernier addition à la entreprise’s portefeuille de de plein air solutions et signature ligne de Décoration dispositifs de. Cette novateur dispositif est conçu comme un tous-en-un lumière changer option pour de plein air applications que est esthétiquement plaisant et élimine la besoin de un protecteur couvrir.

“Notre Décoration Temps-Résistant Changer ajoute commodité à de plein air vie par fournissant un coffre-fort et facilement accessible façon à changer lumières et moteur charges sur et de à partir de la extérieur de un maison,” dit William Randall, directeur de produit gestion à Leviton. “Il est un important expansion à la existant ligne de Leviton de plein air solutions, qui comprend temps-résistant récipients, GFCIs et USB Chargeur Dispositifs de.” 

La nouveau temps-résistant changer traits UV stabilisée thermoplastique construction et supplémentaire corrosion protection à résister à la rigueurs de exposition à la éléments. En un brevet

en attendant conception élément, actionnement est atteint avec aimants à permettre la sur embase/changer à être imperméable à eau intrusion.

La dispositif reflète la regarder de intérieur Décoration dispositifs de et traits un bascule changer pour lisser opération. Côté et arrière fil les options faire installation de la dispositif facile. La Décoration Temps-Résistant Changer est NEMA 3R nominale à rencontrer extérieur électrique code exigences.

Conçu pour utiliser en humide ou humide emplacements, la Décoration Temps-Résistant Changer est idéal pour résidentiel et commercial de plein air cuisines et barres, éclairage, patios, piscine et spa zones, des hangars, gazebos, cabanas, plafond ventilateurs et fontaines.

La Leviton Décoration Temps-Résistant Changer est disponible en 15A Unique Pôle et 3-Way modèles avec blanc et gris couleur les options. Il est soutenu par par un limité 2-year garantie.

À apprendre plus sur la Leviton Décoration Temps-Résistant Changer, visiter leviton.com/DecoraWRSwitch. À apprendre plus sur la plein ligne de Leviton’s Décoration solutions, visiter: www.leviton.com/décoration.

Sur Leviton Résidentiel

Leviton résidentiel produits sont la marque plus préféré par constructeurs et électrique entrepreneurs. Leviton’s prix-gagnant charger centres, éclairage contrôles et câblage dispositifs de aider électrique industrie professionnels et les propriétaires créer intelligent et coffre-fort vie environnements que livrer énergie épargnes, commodité et fiabilité. Apprendre plus à www.leviton.com.

Sur Leviton

Chaque jour, Leviton est ingénierie possibilités que faire la avenir arriver, réunion la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial, et industriel clientèle l'échelle mondiale. À partir de électrique, à éclairage, à données réseaux, et énergie gestion, Leviton développe pensif solutions que aider faire son clientèle' vie plus facile, plus sûr, plus efficace et plus productif. Poussé par son engagement à son clientèle, la ingéniosité de son employés et la sécurité et qualité de son produits et solutions, avec Leviton, la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter http://www.leviton.comwww.facebook.com/levitonwww.gazouillement.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.