Bothell, WASHINGTON, September 14, 2023 – Leviton annoncé que son Avant-Chargement UTP QUICKPORT™ pièce panneau et LM-RDT Chat 6A UTP câbles étaient reconnu entre la meilleur en la Information et Communications Technologie (ICT) industrie par la 2023 Câblage Installation & Entretien Innovateurs Prix. La stellaire troisième-partie juger panneau comprend câblage et communications système prescripteurs, concepteurs, intégrateurs et gestionnaires avec vaste professionnel expérience. La prix étaient présenté au cours de la 2023 BICSI Tomber Conférence. Leviton était reconnu avec un Platine prix pour la Avant-Chargement QUICKPORT UTP pièce panneau et un Or prix pour LM-RDT câble.
"Sur nom de la Câblage Installation & Entretien Innovateurs Prix, Je voudrais comme à féliciter Leviton sur leur Platine et Or Niveau honoree statut," dit Câblage Installation & Entretien's Chef Éditeur Patrick McLaughlin. "Cette compétitif, impartial programme fête la plus original et novateur produits en la industrie."
La Avant-Chargement QUICKPORT™ UTP pièce panneau offre un mondial solution pour dense racks et armoires avec un facile et efficace façon à ajouter réseau liens sans réseau temps d'arrêt. La panneau utilise un novateur installation biseau que permet déploiement et MAC travailler à partir de la avant côté de la étagère ou cabinet. Installateurs don’t avoir à grimper en un cabinet et potentiellement perturber autre câbles ou réseau liens à faire mineur réseau changements. La panneaux venir en plastique-gratuit, 100% recyclable Durable Intelligent Conditionnement que réduit jobsite déchets alors que l'amélioration de déballage et nettoyer-jusqu'à.
LM-RDT UTP câbles sont la plus petit Chat 6A câbles en la industrie, capable à être d'occasion en tous entreprise environnements, y compris plenum (CMP), riser (CMR), et intérieur/de plein air (Je/O) applications. Tous LM-RDT câbles sont fillerless, avec CMR et Je/O comme la premier fillerless Chat 6A câbles de leur type sur la marché. Ces petit diamètre câbles sont plus rapide à installer, créer moins jobsite déchets et s'adapter en plus petit voies, fabrication les idéal pour câble mises à jour en zones où espace est à un prime. La câble utilise Précision Torsion Technologie, qui introduit contrôlé variation en la fabrication torsion opération pour plus grand Dégagement-tête performance. Également, plenum câble vestes inclure Leviton's FLX-1™ avancé polymère technologie pour plus grand flexibilité, plus facile routage à travers câble voies et pratiquement aucun bobine mémoire.
Apprendre plus sur la Avant-Chargement UTP QUICKPORT Pièce Panneau et LM-RDT Chat 6A UTP Câble, disponible à travers Leviton's étendu distribution réseau.
###
Sur Leviton Réseau Solutions
Leviton Réseau Solutions est un unique-source mondial fabricant de cuivre et fibre câblage systèmes. Leviton solutions sont d'occasion en données centres, entreprises, les écoles, hôpitaux, gouvernement aménagements et commercial mixte-utiliser les marchés autour la monde. Tous Leviton produits sont conçu à exigeant normes, offrir industrie-en tête performance et sont soutenu par par la industrie's meilleur service et soutenir. IL gestion, constructeurs, entrepreneurs, et autre industrie professionnels toujours classer Leviton produits comme la plus préféré marque en la industrie. Nous boîte étendre votre réseau possibilités. Apprendre plus à www.leviton.com/ns ou www.gazouillement.com/LevitonNS. Européen clientèle boîte visiter leviton.com/ns/emea ou gazouillement.com/LevitonNS_EU.