Bothell, WASHINGTON, June 18, 2024 – Leviton Réseau Solutions est fier à annoncer la dernier addition à la ADVENTUM™ fibre optique câble gamme, avec un Central Sécher Tube avec Acier Ruban Armure. Essayé et examiné à B2ca Euroclass standard, cette nouveau ruggedised câble offre garanties supérieur feu résistance, marché en tête performance, et un solide retour sur infrastructure investissement.
Bénéficiant d' la eau-blocage avantages de ADVENTUM gel-gratuit technologie, la incorporation de haut-force, ondulé Acier Ruban Armure fournit exceptionnel défense contre externe facteurs, si il être mécanique impact, rongeur dommage, ou écologique éléments. Cette traduit à un fibre câble qui boîte être déployé à travers multiple environnements, à partir de entreprise à grand-échelle campus. Plus, il est disponible en 2- à 24-count fibre constructions, avec unique-mode et OM3, OM4, et OM5 multimode fibres pour utiliser en intérieur/de plein air installations.
Bâtiment sur sur deux décennies de succès en la Nord Américain marché avec ADVENTUM, cette innovation seulement favorise la maintenant mondial ADVENTUM avantage en Europe, la Milieu Est, et Afrique. De côté à partir de la robuste protection cette câble offre, la gel-gratuit technologie permet pour simple, nettoyeur installations, fin en moitié la temps avec jusqu'à à 25% moins matériel et main-d'œuvre frais. La introduction de acier ruban armure sur un B2ca nominale câble également supprime la besoin pour un transition point entre intérieur et de plein air applications, fournissant plus main-d'œuvre et matériel épargnes. Pas seulement que, mais ces câbles sont fabriqué avec Durabilité à cœur, fabriqués à l'aide 100% renouvelable énergie en leur ROYAUME-UNI-basé, PAS2060 carbone-neutre facilité.
“ADVENTUM est Leviton’s solution pour vrai universel, haut feu performance câblage, combinant tous la mécanique et écologique traits de un traditionnel en vrac tube câble, avec la ajoutée profiter de être gel-gratuit,” dit Michael Lawrence, Produit Manager à Leviton Réseau Solutions Europe. “Bâtiment sur la succès de dernier année’s Central Sécher Tube et Multiples Sécher Tube lance, cette dernier addition à la ADVENTUM famille est un versatile, blindé intérieur/de plein air fibre câble, avec tous la ADVENTUM avantages, fabrication il la idéal solution pour tous réseau exigences.”
Pour plus information, visiter leviton.com/adventum.
__________________
Sur Leviton Réseau Solutions
Leviton Réseau Solutions est un unique-source mondial fabricant de cuivre et fibre câblage systèmes. Leviton solutions sont d'occasion en données centres, entreprises, les écoles, hôpitaux, gouvernement aménagements et commercial mixte-utiliser les marchés autour la monde. Tous Leviton produits sont conçu à exigeant normes, offrir industrie-en tête performance et sont soutenu par par la industrie's meilleur service et soutenir. IL gestion, constructeurs, entrepreneurs, et autre industrie professionnels toujours classer Leviton produits comme la plus préféré marque en la industrie. Nous boîte étendre votre réseau possibilités. Apprendre plus à www.leviton.com/ns ou www.gazouillement.com/LevitonNS. Européen clientèle boîte visiter leviton.com/ns/emea ou gazouillement.com/LevitonNS_EU.