Melville, N.Y., September 21, 2021 – Leviton aujourd'hui introduit un étendu commercial grade Intelligent Wallbox Capteurs ligne avec un nouveau 1000W atténuation modèle pour phase couper applications, un non-neutre commutation modèle, et multiples-façon capacités pour jusqu'à à cinq dispositifs de sur tous modèles. La ligne de intelligent touchless wallbox occupation capteurs est conçu pour facile, dehors-de-la-boîte opération, minimal contacter, et simple installation. La lisse conception, jumelé avec un large gamme de traits permet pour énergie épargnes, local contrôler, et code conformité.
“Leviton’s étendu Intelligent Wallbox Capteur ligne offre augmenté fonctionnalité et facilité de utiliser,” dit Tom Leonard, vice président de contrôles à Leviton. “Ces capteurs faire si beaucoup, si facilement, ils sont idéal aller-à choix pour commercial occupation et vacance détection besoins. Si phase atténuation ou 0-10, commutation pour nouveau ou modifier, cette ligne a il couvert.”
La nouveau ligne comprend la Intelligent PIR 1000W Atténuation Wallbox Capteur (ODP10-I1x) et Intelligent PIR Mur Changer Wallbox Capteur (ODS15-GDx). La Intelligent PIR 1000W Atténuation Wallbox Capteur (ODP10-I1x) offre facile commutation et atténuation de incandescent et dimmable CONDUIT ou CFL ampoules. La nouveau Intelligent PIR Mur Changer Wallbox Capteur (ODS15-GDx) combine occupation/vacance détection avec commutation et boîte être d'occasion en applications avec ou sans un neutre fil. À simplifier utiliser et fonctionnalité, tous modèles maintenant inclure multiples-façon capacités pour jusqu'à à cinq dispositifs de à l'aide un simple pousser à paire processus.
Tous modèles caractéristique la dernier numérique PIR et lentille technologie, qui avec précision détecte mineur mouvement jusqu'à à 400 carrés ft et majeur mouvement jusqu'à à 1,100 carrés ft pour un améliorée champ-de-voir à éliminer faux OFFs. Installateurs boîte choisir à partir de plusieurs les options pour programmation et configuration à l'aide la par défaut mode, bouton-poussoir configuration pour commun chambre paramètres, ou la Intelligent Capteur App.
Leviton’s original Intelligent Wallbox Capteur ligne comprend la Intelligent PIR Wallbox Capteur (ODS15-IDx/ODS15-ILx) pour simple commutation applications et Intelligent PIR Atténuation Wallbox Capteur (ODD10-IDx), qui comprend un 24V bas tension modèle (ODD24-IDW). Tous atténuation modèles combiner occupation/vacance détection avec atténuation et lumière du jour réponse, comme bien comme réglable partiel-sur et partiel-de capacités à plus améliorer énergie épargnes et tailleur opération à précisément rencontrer la besoins de chaque application.
La Intelligent Wallbox Capteurs boîte être d'occasion à se conformer avec IECC, ASHRAE 90.1, et 2019 Titre 24, Partie 6 occupation/vacance détection et manuel contrôler ou atténuation exigences comme bien comme réceptacle contrôler.
Pour plus information sur la Intelligent Wallbox Capteurs, visiter www.leviton.com/smartsensors.
Sur Leviton Éclairage + Contrôles
Chaque jour, Leviton est ingénierie possibilités que faire la avenir arriver, réunion la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial, et industriel clientèle l'échelle mondiale. À partir de électrique, à éclairage, à données réseaux, et énergie gestion, Leviton développe pensif solutions que aider faire son clientèle' vie plus facile, plus sûr, plus efficace et plus productif. Poussé par son engagement à son clientèle, la ingéniosité de son employés et la sécurité et qualité de son produits et solutions, avec Leviton, la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.gazouillement.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.
Sur Leviton
Chaque jour, Leviton est ingénierie possibilités que faire la avenir arriver, réunion la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial, et industriel clientèle l'échelle mondiale. À partir de électrique, à éclairage, à données réseaux, et énergie gestion, Leviton développe pensif solutions que aider faire son clientèle' vie plus facile, plus sûr, plus efficace et plus productif. Poussé par son engagement à son clientèle, la ingéniosité de son employés et la sécurité et qualité de son produits et solutions, avec Leviton, la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.gazouillement.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.