Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton Introduit Nouveau Décoration® Temps-Résistant Réceptacle

La dernier addition à la Leviton ligne de temps-résistant solutions.

MELVILLE, N.Y., September 9, 2021 – Leviton aujourd'hui annoncé son nouveau Décoration Temps-Résistant Réceptacle, expansion leur ligne de temps-résistant dispositifs de à inclure la entreprise’s signature marque. La nouveau réceptacle est disponible en un 15A modèle et est trafiquer-résistant pour ajoutée enfant sécurité, fournissant protection contre blessure avec un construit-en obturateur mécanisme qui aide à empêcher étranger objets à partir de être inséré en points de vente.

La Leviton Décoration Temps-Résistant Réceptacle est construit à résister à exposition à la éléments et répond la exigences de NDA® Section 406.8 et UL normes à aider assurer sécurité et protection à l'extérieur. La réceptacle est fabriqué avec UV stabilisée matériels et corrosion résistant matériels que se tenir debout jusqu'à à la sévère éléments de la à l'extérieur.

“Tous résidentiel récipients installé à l'extérieur sont requis par la National Électrique Code® à être temps-résistant. Paire avec un Leviton Alors que-en-Utiliser Couvrir et installer sur un GFCI protégé circuit à rencontrer Code exigences, et faire temps dépensé de travail à l'extérieur et jouissant de plein air activités plus sûr pour la tout famille,” dit Mélisse Cinelli, supérieur produit manager, Leviton. “Installer temps-résistant récipients en la avant et arrière de la maison et sur patios, ponts et près de piscines et chaud baignoires.”

La Leviton Décoration Temps-Résistant Réceptacle est disponible en Blanc et est soutenu par par un deux-année limité garantie.

À apprendre plus sur la Leviton Décoration Temps-Résistant Réceptacle et la entreprise’s plein ligne de confiance et fiable de plein air solutions, visiter www.leviton.com.

Sur Leviton Résidentiel

Leviton résidentiel produits sont la marque plus préféré par constructeurs et électrique entrepreneurs. Leviton’s prix-gagnant charger centres, éclairage contrôles et câblage dispositifs de aider électrique industrie professionnels et les propriétaires créer intelligent et coffre-fort vie environnements que livrer énergie épargnes, commodité et fiabilité. Apprendre plus à www.leviton.com.

Sur Leviton

Chaque jour, Leviton est ingénierie possibilités que faire la avenir arriver, réunion la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial, et industriel clientèle l'échelle mondiale. À partir de électrique, à éclairage, à données réseaux, et énergie gestion, Leviton développe pensif solutions que aider faire son clientèle' vie plus facile, plus sûr, plus efficace et plus productif. Poussé par son engagement à son clientèle, la ingéniosité de son employés et la sécurité et qualité de son produits et solutions, avec Leviton, la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter http://www.leviton.comwww.facebook.com/levitonwww.gazouillement.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.