Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton Introduit Nouveau SmartlockPro® Soi-Test GFCI Combinaison USB En-Mur Chargeur

Leviton’s industrie-en tête GFCI protection maintenant disponible avec la profiter de puissant USB charge

Melville, N.Y., July 08, 2021 – Leviton aujourd'hui annoncé la introduction de son nouveau SmartlockPro Soi-Test GFCI Combinaison Type Un USB En-Mur Chargeur. Cette dispositif combine la confiance sol-faute protection de Leviton GFCI technologie avec deux Type Un USB ports la prestation maximum puissance pour plus rapide charge - jusqu'à à 2X plus puissance que compétitif dispositifs de. 

“Avec deux en tête technologies en un unique unité, notre nouveau GFCI USB offre un pratique et espace-économie façon à ajouter un USB charge station à zones de la maison que exiger GFCI protection par la National Électrique Code® (NDA®), y compris cuisines et salle de bains,” dit William Randall, directeur de produit gestion, Leviton. “Tous Leviton USB En-Mur Chargeurs caractéristique un intelligent puce qui reconnaît et optimise la charge exigences de la lié dispositif – assurer chaque dispositif frais rapide et efficacement.”

Comme avec Leviton’s plein ligne de GFCIs, la SmartlockPro Soi-Test GFCI Combinaison USB En-Mur Chargeur est conçu à rencontrer la dernier UL standard pour auto-surveillance (soi-test) par périodiquement la conduite un automatique interne test à confirmer que protégé puissance est disponible. Si la GFCI détecte un problème, un ou plus de la suivant volonté se produire:

  • Puissance volonté être dénié (voyage avec la incapacité à remettre)
  • La sortie volonté voyage avec la capacité à remettre. Cette est sujet à la suivant auto-surveillance test cycle ou dispositif volonté à plusieurs reprises voyage
  • Visuel et/ou audible indication 


Pour supplémentaire sécurité, la dispositif points de vente caractéristique trafiquer-résistant volets que rencontrer NDA Article 406.12 exigences par blocage accéder à la contacts à moins que un deux- ou trois-dent bouchon est inséré.

La 4.8A USB offre deux haut-alimenté charge ports avec 24W de total puissance – plus que deux fois la puissance de autre compétitif GFCI USBs. Overcurrent protection sur la deux USB ports aider protéger électronique à partir de recevoir trop beaucoup puissance, qui boîte dommage dispositifs de. Il est compatible avec USB 3.1, 3.0, 2.0, et 1.1 dispositifs de.

La SmartlockPro Soi-Test GFCI Combinaison Type Un USB En-Mur Chargeur est disponible en 15A et 20A modèles, est compatible avec Décoration® et Décoration Plus™ screwless wallplates et est soutenu par par un 2-year limité garantie.
À apprendre plus sur Leviton’s SmartlockPro Soi-Test GFCI Combinaison Type Un USB En-Mur Chargeur, visiter www.leviton.com/usb.
 

Sur Leviton Résidentiel

Leviton résidentiel produits sont la marque plus préféré par constructeurs et électrique entrepreneurs. Leviton’s prix-gagnant éclairage contrôles et câblage dispositifs de aider électrique industrie professionnels et les propriétaires créer intelligent et coffre-fort vie environnements que livrer énergie épargnes, commodité et fiabilité. Apprendre plus à www.leviton.com/résidentiel.

 

Sur Leviton

Leviton est la intelligent choix, la prestation la plus complet gamme de solutions à rencontrer la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial et industriel clientèle en plus que 90 pays à travers la globe. À partir de simple commutateurs et récipients, à mise en réseau systèmes et intelligent maison automation, Leviton dépasse marché besoins par la prestation novateur produits à créer durable, intelligent environnements à travers son électrique câblage dispositifs de, réseau et données centre connectivité solutions, CONDUIT éclairage et éclairage énergie gestion systèmes, et sécurité et automation applications. Pour Leviton, il est effacer la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter www.leviton.com, www.facebook.com/levitonwww.gazouillement.com/leviton ou www.youtube.com/Levitonmfg