Bothell, WASHINGTON, March 8, 2021 – Leviton aujourd'hui dévoilé un nouveau LC Unibody Fibre Connecteur conçu avec Spectro-Lien™ Technologie, améliorer son offre de fibre maillot, harnais et pièce cordons. Cette nouveau technologie volonté permettre données centre opérateurs et entreprise réseau gestionnaires à mieux effectuer en supérieur densité, prolongé atteindre environnements, avec un croissant nombre de physique liens.
La novateur LC Unibody Fibre Connecteur avec Spectro-Lien Technologie était développé à partir de client réaction spécifiquement à adresse industrie défis et intègre plusieurs brevets comme partie de la Spectro-Lien Technologie. Ces nouveau traits inclure ultra-bas perte performance, précis insertion et enlèvement, simple et coffre-fort polarité changements que ne pas torsion la fibre, et un bas-profil conception que est extrêmement facile à accéder.
"Stimulant environnements boîte compliquer réseau de gestion, fabrication il plus difficile à piste fibre polarité et rencontrer IEEE lien perte limites – la nouveau Unibody LC Connecteur rend fibre réseau installation et se déplace, ajoute et changements (MACs) plus facile, nettoyeur et supérieur effectuer," dit Scott Trémie, supérieur produit manager pour Leviton Réseau Solutions. "Comme serveurs, routeurs et commutateurs avoir augmenté en bande passante et densité, la patching champ a suivie costume. Cette robuste, bas-profil Unibody connecteur est idéal pour utiliser en serré espaces et était spécifiquement conçu pour plus rapide identification, plus facile enlèvement et insertion en dur-à-voir zones alors que minimisant la impact sur environnant câbles."
La LC Unibody Connecteur avec Spectro-Lien Technologie est disponible sur Leviton fibre maillot, harnais, et Prime Plus Fibre Pièce Cordons, offre:
- Facilité de Réseau De gestion – En ultra-haut densité patching environnements, l'accès aux individuel connecteurs pour MACs ou canal test est un contester. La Leviton LC Unibody Connecteur avec Spectro-Lien Technologie traits un compact, unitisé logement avec précision parallèle alignement de la duplex LC verrouillage les organismes avec biseauté premier contacter en tête bords. Cette rend il plus facile à guider la connecteur en position en dense ou faiblement allumé environnements sur la premier tentative. Son pousser-tirer poignée rend installation, enlèvement et MAC travailler facile et supprime risque de troublant environnant connecteurs.
- Mieux Effectuer Filières – Multiple breveté innovations et prime embouts améliorer insertion perte performance, offre 0.15 dB par multimode et 0.25 dB par unique-mode LC connecteur. Cette amélioré lien perte rend il plus facile à spécifier, conception et maintenir prolongé atteindre réseaux.
- Nettoyeur pour Rapide Installation – Double scellage hermétique poussière bouchons offrir plus grand protection par conservation parfait air autour la endface à partir de la production test environnement. Cette caractéristique conduit à moins nettoyage et plus rapide installation.
- Simple Polarité Changements – Spectro-Lien Technologie simplifie la mesures requis à inverser polarité sur-site, considérablement la réduction la potentiel pour fibre dommage avec aucun besoin pour outils ou fibre exposition. La breveté conception soutient polarité renversement sans torsion ou en mouvement fibres en seconde. En addition, facile-à-voir Un-B/Un-Un polarité indicateurs montrer utilisateurs quand un connecteur a été modifié à partir de la usine polarité.
- Fabriqué en la USA Qualité – La Leviton précision moulé LC Unibody connecteurs sont conçu et fabriqués par Leviton en la Uni États à rencontrer notre le plus haut qualité normes et éliminer longue fournir chaîne logistique. Cette connecteur répond Acheter Amérique et TAA exigences, et Leviton est capable à minimiser conduire fois pour critique réseau installations.
La Unibody LC Fibre Connecteur est la dernier exemple de Leviton's engagement à fournissant clientèle avec novateur solutions que sont développé et fabriqués exclusivement par Leviton en la USA, alors que offre rapide-navire service.
À apprendre plus sur LC Unibody Fibre Connecteur avec Spectro-Lien Technologie et Leviton’s ligne de haut effectuer fibre maillot, harnais et pièce cordons, visiter Leviton.com/spectrolink.
###
Sur Leviton Réseau Solutions
Leviton Réseau Solutions offre compléter réseau structuré câblage systèmes pour données centre, entreprise, éducation, santé soin, gouvernement et commercial mixte-utiliser les marchés autour la globe. Solutions inclure cuivre et fibre optique connectivité, IL/AV systèmes et beaucoup plus. Tous Leviton produits sont conçu à exigeant normes, offrir industrie-en tête performance et sont soutenu par par la industrie’s meilleur service et soutenir. IL gestion, constructeurs, entrepreneurs et autre industrie professionnels toujours classer Leviton produits comme la plus préféré marque en la industrie. Nous boîte étendre votre réseau possibilités. Apprendre plus à www.leviton.com/ns ou www.gazouillement.com/LevitonNS.