Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton Introduit Nouveau SmartlockPro® Soi-Test GFCI Combinaison USB Type Un/Type C En-Mur Chargeur

Nouveau dispositif combine Leviton’s industrie-en tête GFCI protection accouplé avec puissant USB charge

MELVILLE, N.Y., April 12, 2022 – Leviton aujourd'hui annoncé la introduction de son nouveau SmartlockPro Soi-Test GFCI Combinaison USB Type Un/Type C En-Mur Chargeur. Cette dispositif combine la confiance sol-faute protection de Leviton GFCI technologie avec deux haut-alimenté USB ports – un Type Un port et un Type C port – à livrer maximum puissance pour plus rapide charge et jusqu'à à deux fois plus puissance que compétitif dispositifs de.

“Avec deux en tête technologies en un unique unité, notre nouveau GFCI Combinaison USB Type Un/Type C En-Mur Chargeur offre un pratique et espace-économie façon à ajouter un puissant USB charge station à zones de la maison que exiger GFCI protection par la National Électrique Code® (NDA®), y compris cuisines et salle de bains,” dit William Randall, directeur de produit gestion, Leviton. “Chaque Leviton USB En-Mur Chargeur traits un intelligent puce qui reconnaît et optimise la charge exigences de la lié dispositif – assurer dispositifs de charge rapide et efficacement.”

La 4.8A USB offre 24W de total puissance. Overcurrent protection sur la deux USB ports aider protéger électronique à partir de recevoir trop beaucoup puissance, qui boîte dommage dispositifs de. Il est compatible avec USB 3.1, 3.0, 2.0, et 1.1 dispositifs de.

Comme avec Leviton’s plein ligne de GFCIs, cette modèle est conçu à rencontrer la dernier UL standard pour auto-surveillance (soi-test) par périodiquement la conduite un automatique interne test à confirmer que protégé puissance est disponible. Si la GFCI détecte un problème, un ou plus de la suivant volonté se produire:

  • Puissance volonté être dénié (voyage avec la incapacité à remettre)
  • La sortie volonté voyage avec la capacité à remettre. Cette est sujet à la suivant auto-surveillance test cycle ou dispositif volonté à plusieurs reprises voyage
  • Visuel et/ou audible indication

Pour supplémentaire sécurité, la points de vente caractéristique trafiquer-résistant volets que rencontrer NDA Article 406.12 exigences par blocage accéder à la contacts à moins que un deux- ou trois-dent bouchon est inséré.

La SmartlockPro Soi-Test GFCI Combinaison USB Type Un/Type C En-Mur Chargeur est disponible en 15A et 20A modèles, est compatible avec Décoration® et Décoration Plus™ screwless wallplates et est soutenu par par un deux-année limité garantie.

À apprendre plus, visiter www.leviton.com/usb.

Sur Leviton Résidentiel

Leviton résidentiel produits sont la marque plus préféré par constructeurs et électrique entrepreneurs. Leviton’s prix-gagnant charger centres, éclairage contrôles et câblage dispositifs de aider électrique industrie professionnels et les propriétaires créer intelligent et coffre-fort vie environnements que livrer énergie épargnes, commodité et fiabilité. Apprendre plus à www.leviton.com.

Sur Leviton
Chaque jour, Leviton est ingénierie possibilités que faire la avenir arriver, réunion la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial, et industriel clientèle l'échelle mondiale. À partir de électrique, à éclairage, à données réseaux, et énergie gestion, Leviton développe pensif solutions que aider faire son clientèle' vie plus facile, plus sûr, plus efficace et plus productif. Poussé par son engagement à son clientèle, la ingéniosité de son employés et la sécurité et qualité de son produits et solutions, avec Leviton, la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter http://www.leviton.comwww.facebook.com/levitonwww.gazouillement.com/leviton, ou www.youtube.com/Levitonmfg.