MELVILLE, N.Y., August 3, 2022 – Leviton aujourd'hui annoncé la introduction de son Type Un/C USB Temps-Résistant Chargeur/Réceptacle. La réceptacle est la premier de plein air addition à Leviton’s étendu ligne de En-Mur USB Chargeurs et boîte être installé sur tout GFCI protégé circuit à améliorer de plein air vie.
“Leviton est heureux à offrir notre clientèle un coffre-fort et fiable de plein air USB chargeur option,” dit William Randall, directeur de produit gestion, résidentiel, Leviton. “La dispositif offre un pratique façon à charge électronique alors que dépenses temps à l'extérieur, si utilisateurs jamais perdre vue de, ou accéder à, leur smartphones, comprimés, ordinateurs portables, et plus.”
Fabriqué pour résidentiel et commercial applications y compris de plein air cuisines, ponts, patios, porches, cabanas, restaurants, parcs et plus, Leviton’s Type Un/C USB Temps-Résistant Chargeur/Réceptacle est la industrie’s premier Temps-Résistant USB à utiliser un novateur processus qui fournit ajoutée protection à électrique composants pour long-durable durabilité. La dispositif traits facile-à-installer fil conduire résiliation et boîte être jumelé avec Leviton’s durable horizontal ou verticale Alors que-En-Utiliser (WIU) De plein air Couvre à rencontrer la exigences de NDA® 406.9B.
La deux USB ports livrer un combiné total de 5.1A charge courant et 25+ watts de puissance; la USB Type-C™ port fournit plus rapide charge. Un intelligent puce reconnaît et optimise la charge exigences de individuel dispositifs de.
La Leviton Type Un/C USB Temps-Résistant Chargeur/Réceptacle est temps-résistant nominale à fournir ajoutée protection contre corrosion, UV dégradation, et exposition à de plein air éléments. La réceptacle est également trafiquer-résistant à aider empêcher accéder à la contacts par plus non-nominale ou étranger objets et est disponible en 15A et 20A modèles.
À apprendre plus sur la Leviton Type Un/C USB Temps-Résistant Chargeur/Réceptacle, le long de avec la compléter ligne de Leviton USB Chargeur Dispositifs de, visiter www.leviton.com/usb.
Sur Leviton Résidentiel
Leviton résidentiel produits sont la marque plus préféré par constructeurs et électrique entrepreneurs. Leviton’s prix-gagnant charger centres, éclairage contrôles et câblage dispositifs de aider électrique industrie professionnels et les propriétaires créer intelligent et coffre-fort vie environnements que livrer énergie épargnes, commodité, et fiabilité. Apprendre plus à www.leviton.com.
Sur Leviton
Leviton est la intelligent choix, la prestation la plus complet gamme de solutions à rencontrer la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial, et industriel clientèle en plus que 90 pays à travers la globe. À partir de simple commutateurs et récipients, à mise en réseau systèmes et intelligent maison automation, Leviton dépasse marché besoins par la prestation novateur produits à créer durable, intelligent environnements à travers son électrique câblage dispositifs de, réseau et données centre connectivité solutions, CONDUIT éclairage et éclairage énergie gestion systèmes, et sécurité et automation applications. Pour Leviton, il est effacer la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.gazouillement.com/leviton ou www.youtube.com/Levitonmfg.