Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Général Données Protection Réglementation

Sexe Payer Écart

Exigences de la Général Données Protection Réglementation (EU) 2016/679 ("GDPR") Juste Traitement Remarquer

Leviton Fabrication ROYAUME-UNI Limité recueille et processus personnel données relative à ceux qui appliquer pour emplois. Cette comprend personne que s'applique pour un publicité vacance non plus directement ou à travers un troisième partie (agent) ou un spéculatif enquête. Leviton Fabrication ROYAUME-UNI Limité est engagé à être transparent sur comment il recueille et utilise que données et à réunion son données protection obligations.

Où Leviton Fabrication ROYAUME-UNI Limité engage troisième les parties à processus personnel données sur son nom, ils faire si sur la base de écrit instructions, sont sous un devoir de confidentialité et sont obligé à réaliser approprié technique et organisationnel mesures à assurer la sécurité de données.


Que information ne la organisation recueillir/processus?

En soutenir de notre recrutement et embauche processus nous volonté;

  • Conserver votre CV ou application par voie électronique;
  • Part votre CV avec ceux impliqué avec la recrutement/interview processus seulement.

Nous faire pas utiliser un automatisé processus à tamiser applications, cependant nous faire répondre à tous candidats qui appliquer directement à nous à travers notre site Web, e-mail adresse ou via poster.


Comment nous collationner information

Leviton source candidats à partir de un nombre de zones:

  • CV’s et applications présenté directement à partir de la candidat via poster ou e-mail;
  • CV’s présenté par un troisième-partie agent engagé à aider avec la recrutement;
  • Applications à travers notre entreprise site Web; ou
  • CV’s téléchargés à partir de un spécialisé recrutement portail tel comme En effet, S1 Emplois, etc.


Comment nous processus cette données

  • Tous information est stockées par voie électronique dans un limité accéder conduire;
  • Exemplaires de votre CV sont transmis à la embauche manager; et
  • Détails de votre nom, agence (si en vigueur) rôle appliqué pour, salaire, source, emploi statut, courant/récent employeur et remarquer ou disponibilité sont sauvé dans un base de données le long de côté la rôle appliqué pour.


Rétention de Données

  • À la fin de un recrutement campagne, Leviton volonté conserver la CV/applications à partir de infructueux candidats pour jusqu'à à 6 mois quand ils volonté être supprimé à partir de notre système. Tout dur exemplaires volonté être déchiqueté et disposés de via notre déchets disposition entrepreneur/s.
  • CV’s de réussi candidats volonté être transféré à leur électronique personnel dossier à forme partie de leur emploi histoire avec la entreprise, supplémentaire exemplaires sont supprimé ou déchiqueté;
  • Titre données détaillé en la précédent section volonté être conservé indéfiniment à aider avec avenir recrutement campagnes.


Licite Base

Nous processus cette personnel données pour la fins de prise mesures à la demander de la demandeur avant à entrant en un contrat à évaluer la demandeur’s pertinence pour un particulier rôle.


Votre droits

Comme un données sujet, vous avoir un nombre de droits. Vous boîte:

  • accéder et obtenir un copier de votre données sur demander;
  • exiger la entreprise à changer inexact ou incomplet données;
  • exiger la entreprise à effacer ou arrêter traitement votre données, pour exemple où la données est aucun plus nécessaire pour la fins de traitement;
  • objet à la traitement de votre données où la entreprise est s'appuyant sur son légitime intérêts comme la juridique sol pour traitement; et
  • interroger la entreprise à arrêter traitement données pour un période si données est imprécis ou là est un conflit sur si ou pas votre intérêts annuler la entreprise’s légitime terrains pour traitement données.

 

Si vous voudrais comme à exercer tout de ces droits, s'il vous plaît contacter un membre de la Humain Ressources Équipe sur HRUK@Leviton.com  / +44 (0) 1592 772124. Vous boîte faire un sujet accéder demander par remplir un Sujet Données Demander Forme qui est disponible à partir de notre HEURE Département.

Si vous croire que Leviton Fabrication ROYAUME-UNI Limité a pas respectées avec votre données protection droits, vous boîte se plaindre à la Information Commissaire.