Synopsis
Comme partie de son données centre technologie feuille de route, eBay prévu à améliorer à 40GbE à son serveurs. En ordre à rencontrer la exigences de la nouveau conception, eBay requis un coutume OM4+ câblage solution que voudrais aider résoudre la suivant défis:
- Soutenir long multimodefiber fonctionne — jusqu'à à 500 mètres en longueur
- Augmenter fibre densité à six fois plus grand que la existant conception
- Avoir la flexibilité à soutenir divers équipement fournisseurs
- Permettre migration à avenir bande passante vitesses de 100GbE et 400GbE
- Offrir facile réseau gestion et entretien
Pousser pour Haut Bande passante et Plus grand Atteindre Lecteurs Innovation
À travers étendu collaboration avec Leviton, eBay était capable à rencontrer son exigences, et la OM4+ système est maintenant installé en quatre données centres. La entreprise maintenant rend plus efficace utiliser de son existant aménagements, boîte rapidement répondre à client demande, et est en un fort position à étendre en la avenir. eBay est un reconnu leader en données centre avancement. À partir de agressive la réduction puissance consommation à unique espace-économie initiatives, la e-commerce entreprise est à la premier plan de données centre efficacité et conception.
En 2014, eBay développé un nouveau Feuille-Colonne vertébrale réseau conception que voudrais livrer 40GbE à serveur armoires en son existant données centres. Comme partie de cette quatrième-génération "G4" améliorer, eBay données centre ingénieurs voulu à utiliser haut-densité changer ports avec coût-efficace multimode optique, comme opposé à plus cher unique-mode optique. Cependant, ils weren't sûr si multimode fibre voudrais être capable à soutenir la distances requis en leur grand données centres - jusqu'à à 500 mètres en certains cas.
La ingénieurs test un multimode système à l'aide Arista 120GbE MXP ports en la colonne vertébrale changer, câblé à prolongé atteindre 40GBASE-XSR4 émetteurs-récepteurs en la Haut-de-Étagère (ToR) commutateurs. En ordre à assurer l'interopérabilité, eBay d'occasion commutateurs à partir de divers fabricants en la test, y compris Arista, Cisco, et Genévrier. eBay également choisi la Leviton OM4+ Violet Fibre câblage système pour la test, qui fournit supérieur bande passante et plus atteindre que standard OM4 câblage.
Alors que prolongé atteindre 40GBASE-XSR4 émetteurs-récepteurs avoir un fabricant's a déclaré minimum distance de 400 mètres, la test était réussi avec zéro erreurs ou chuté paquets quand transmission sur 750 mètres. Cette réel-monde application démontré la le plus long-connu canal pour porteur 40GbE sur multimode fibre.
Valeur à travers densité, flexibilité, et évolutivité
eBay examiné la optique canal à l'aide quatre accouplés paires avec 24-fiber MTP® connecteurs. La câblage système inclus Leviton OPTER-X™ Unité tronc câbles, harnais, et ensemble cordons, et e2XHD casser-en cassettes.
Chaque Arista 120GbE MXP changer port permet douze 10GbE, trois 40GbE, ou un 100GbE. Par à l'aide 24-fiber MTP liens à la distribution changer, eBay est capable à convertir à trois 40GbE 8-fiber MTP câbles. Cette configuration optimise densité alors que utilisant 100 pour cent de la fibres en la canal, et permet eBay à garder la même 24-fiber câblage en la système quand migration à 100GbE ou plus grand bande passante en la avenir.
La 40GbE canal conception et test démontré à eBay que il pourraient rencontrer son longueur exigences et minimiser coût par canal. La capacité à optimiser densité à la changer port alors que réunion la 750-meter atteindre traduit en moins global matériel requis. Cette également met eBay est en un mieux position à accommoder croissance et traiter avenir client demande.
Depuis la initiale test, eBay a installé la OM4+ prolongé atteindre système en quatre de son emplacements en la Uni États. En ces installations, eBay commuté à compact Leviton HDX cassettes pour supérieur-densité patching, la création d' plus grand espace épargnes et plus capacité pour expansion. Plusieurs produits en la OM4+ système étaient coutume conçu et fabriqués spécifiquement pour la G4 projet:
- Leviton ingénieurs établi un entièrement nouveau haut-densité haut-de-étagère pièce panneau pour eBay. La coutume incliné panneau accepte la HDX cassettes, et boîte pièce jusqu'à à 144 fibres à l'aide LC ou 576 fibres à l'aide 8-fiber MTP liens en juste un étagère unité. Leviton était capable à construire un prototype panneau dans six semaine et a commencé production sur la panneau prochainement par la suite.
- La Opter-X Unité violet-coloré OM4+ maillot déployé offrir 288 fibres en un câble que puis briser dehors en 8-fiber MTP liens, un unique solution en la industrie. La maillot utiliser Connard-Tek MDP câble avec GIGAlite-10XB fibre, qui offre la industrie's plus petit forme facteur, permettant eBay à réduire chemin remplir et améliorer débit d'air.
- eBay déployé coutume couleur-codé MTP ensemble cordons et harnais que aider données centre techniciens identifier polarité changements tout au long de la système. Pour exemple, vert connecteur botte couleurs signifier MTP méthode B polarité, alors que gris bottes désigner MTP méthode Un. Cette type de effacer identification soutient en cours entretien et MACs, aider techniciens sauver temps et maintenir la corriger parallèle groupements pour changer ports. En addition, la câble assemblées sont couleur-codé violet à identifier OM4+ fibre en la réseau et éviter confusion et canal perte que boîte se produire quand OM3 et/ou OM4 fibre câblage est d'occasion en la même données centre. La Leviton OM4+ système était la premier tous-violet fin-à-fin solution sur la marché.