Avec un 130-year-old héritage et un campus diffuser à travers 2,110 hectares en la ville de Raleigh, Nord Carolina État Université est un significatif présence à travers la région et est reconnu partout dans le monde. La université est largement connu pour excellant en science, technologie, ingénierie, et math, et est un pivot en la région's haut-technologie Recherche Triangle.
À un Coup d'œil
Profil: Nord Carolina État Université (CAROLINE DU NORD État) est un en tête public recherche université service 34,000+ étudiants
Industrie: Éducation
Emplacement: Raleigh, Nord Carolina, USA
Contester: Installer robuste réseau infrastructure connectivité campus-large que soutient avenir réseau mises à jour et attire éventuel étudiants.
Solution: Leviton connectivité, y compris ATLAS-X1™ Chat 6A vérins, coutume pièce panneaux, et couleur-codé pièce cordons. Installations sont soutenu par par la Leviton limité vie garantie.
CAROLINE DU NORD État sert plus que 34,000 étudiants et emploie presque 10,000 académique et administratif personnel membres. À mieux soutenir la étudiants et personnel — et à rester à la premier plan de académique recherche — la université entrepris un majeur initiative à améliorer son campus réseaux.
Récemment, CAROLINE DU NORD État a commencé la ambitieux projet de pose haut-fin réseau infrastructure tout au long de la campus, en nouveau bâtiments et existant les salles de classe et aménagements. Jusqu'à à que point, existant campus réseaux couru sur non plus Chat 6, capable de porteur jusqu'à à 1 gigabit par deuxième (Gb/s), ou plus Chat 5e câblage systèmes.
La université's Communication Technologies (ComTech) groupe est responsable pour conception, le maintien, et porteur la campus voix, vidéo, et données réseau infrastructures. Ils eu la prévoyance à améliorer à un Chat 6A réseau infrastructure, capable de la prestation 10 Gb/s vitesses et fournissant la meilleur débit disponible à étudiants et université personnel.
"Haut vitesse câblé et sans fil internet est plus critique que jamais sur école campus," dit Ed Rogers, la ComTech Directeur de Ingénierie & Construction à CAROLINE DU NORD État. "Zones comme laboratoires, bibliothèques, et ingénierie travailler exiger supérieur bande passante et capacité. Étudiants attendre rapide et fiable sans fil accéder pour tous types de applications, y compris salle de classe activités, en ligne collaboration, et loisir activités comme ruisselant Netflix ou en ligne jeu en résidence salles."
Le choix Connectivité que volonté Dernier
CAROLINE DU NORD État entrepris un rigoureux sélection processus quand le choix Chat 6A système connectivité, complètement test composants à partir de 10 différent fabricants. Après un 18-month processus de prudent évaluation, la ComTech groupe choisi Leviton pour leur connectivité.
La décision est venu vers le bas à Leviton's fort garantie et Chat 6A performance garanties, un large gamme de produit les options — y compris coutume solutions — et la capacité à fournir supplémentaire conception assistance et installation audits.
"Ed Rogers et la ComTech groupe voulu à assurer que la école eu la infrastructure à traiter Puissance sur Ethernet, fort sans fil couverture, et la capacité à soutenir supérieur réseau demandes sur la long terme," dit Jean Iapalucci de JPI Associés, un fabricants' représentant pour Leviton. "Le choix Chat 6A et Leviton donne la école la capacité à traiter ceux demandes, avec la flexibilité à utiliser 1 gigabit commutateurs aujourd'hui et améliorer à rapide 10 gigabit vitesses en la avenir sans ayant à remplacer la câblage infrastructure."
Tous nouveau installations utiliser Leviton ATLAS-X1™ Chat 6A QUICKPORT™ vérins. La évaluateurs étaient particulièrement impressionné avec la vérins' breveté Rétention Forcer Technologie, qui protège contre potentiel dent dommage à partir de 4- ou 6-pin bouchons, améliore PoE performance, et assure système longévité. La équipe également choisi coutume Leviton QUICKPORT pièce panneaux et Chat 6A Slimline pièce cordons. La vérins et cordons match la école's "Wolfpack" couleurs de rouge et blanc.
Leviton également conçu un coutume 4-port double-gang inoxydable acier wallplate avec identification fenêtres spécifiquement pour CAROLINE DU NORD État. La QuickPort wallplate, maintenant un standard Leviton produit, comprend incliné ports à assurer approprié câblage plier rayon en avant et arrière de la connecteurs.
Assurer Qualité et Cohérence
Sur un période de six ans, la Chat 6A connectivité était installé en nouveau construction et existant infrastructure en CAROLINE DU NORD État dortoirs, les salles de classe, bibliothèques, et autre aménagements.
La en cours projet comprend 170 télécommunication placards, plus que 14,000 Chat 6A points de vente (avec trois vérins chaque), et 4,600 sans fil accéder points.
Tout au long de que temps, Iapalucci et Leviton Caractéristiques Ingénieur Jean Wright avoir effectué préinstallation avis, et Wright audits télécommunication toilettes installations chaque six semaine, fabrication sûr entrepreneurs sont pose la réseau correctement.
CAROLINE DU NORD État également construit un démo chambre connu comme la "blanc chambre" où nouveau installateurs et entrepreneurs boîte informer eux-mêmes avec la école's réseau conception. La démo chambre aide train installateurs et assure cohérence à travers tous réseau projets, depuis chaque toilettes sur la campus semble exactement comme la démo chambre.
Il actes comme un guider à tous à partir de routage câble en racks à l'étiquetage procédures. Entrepreneurs boîte également mieux comprendre particulier approches à esthétique, organisation, et échouage et collage méthodes.
Préparé pour la Avenir
CAROLINE DU NORD État's en tête bord réseaux fournir courant étudiants et faculté avec rapide et fiable internet accéder, et ajouter appel pour éventuel étudiants. Par le choix un Chat 6A réseau infrastructure, la université est préparé à traiter plus grand bande passante demandes en la avenir et aider étudiants atteindre leur objectifs.