Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Blanc Papier

Technique Blanc Papiers

Navigation Câblage Les options pour Entreprise et Nuage Données Centres

Grand nuage données centres sont sur la coupe bord quand il vient à l'adoption la dernier réseau commutateurs et serveurs. Encore avec si beaucoup différent émetteur-récepteur les options maintenant disponible, il est important pour données centre gestionnaires à choisir un fibre câblage système que boîte adapter à traiter un rapidement changement paysage. La meilleur plans volonté adresse émetteur-récepteur mises à jour comme partie de la structuré câblage stratégie, et vice versa.

  • Que sont la avantages et contre de différent brin comptes: 2, 8, 12, 24
  • Devrait Je choisir unique-mode ou OM5
  • Qui systèmes sont meilleur pour un facile migration à 10/40/100/400 Gb/s

 

Télécharger Blanc Papier

9 pages | Dossier Type: Adobe PDF | Taille: 1 MB

EXTRAIT:

Données centres sont rapidement évolution à adresse hausse volumes de réseau trafic. Face avec croissant bande passante demande et la besoin à adapter et échelle rapidement, beaucoup organisations avec petit ou moyen données centres avoir déplacé à nuage service fournisseurs ou avoir sous-traitance à colocation aménagements. En addition, beaucoup grand entreprise données centres avec traditionnel trois-étage architectures sont changement à “flatter” feuille-colonne vertébrale architectures, la création d' baisser latence et plus évolutive dessins. Comme ces données centres adapter, un tendance a devenir effacer: alors que tous les deux nuage données centres et grand entreprise données centres investir fortement en suivant-génération réseau infrastructure, ils déployer différent types de optique et câblage systèmes.

Pour la but de cette article, nous définir la taille de un données centre par la nombre de serveurs ou commutateurs il hôtes. Un nuage données centre généralement a vers le haut de 100,000 ou plus serveurs, alors que un grand entreprise données centre volonté a autour 10,000 ou plus serveurs. Petit-à-moyen données centres peut avoir 500 serveurs ou moins.