Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Blanc Papier

Technique Blanc Papiers

Réseau Conception pour Greenfield Données Centres

Quand bâtiment un réseau pour un nouveau données centre, là sont un myriade de les options à considérer: distance exigences, émetteur-récepteur types, multimode ou unique-mode optique, lien perte budgets, et infrastructure frais. Cette blanc papier volonté couvrir ces clé considérations et préparer votre réseau infrastructure pour la avenir.

 

Télécharger Blanc Papier

11 pages | Dossier Type: Adobe PDF | Taille: 1.8 MB

EXTRAIT:

En récent ans, nous avoir témoigné économique volatilité dû à la mondial pandémie, mais la données centre marché est resté en grande partie non affecté. Demande pour porteur numérique entreprise infrastructure jamais vacillé, et alors que certains nouveau données centre construction ralenti initialement, 2021 scie robuste expansion. En primaire données centre les marchés en Nord Amérique, nouveau données centre construction à la milieu de 2021 était jusqu'à 42% année-sur-année, avec 527 mégawatts de capacité sous construction, selon à la Nord Américain Données Centre Tendances Signaler à partir de la CBRE Groupe, Inc. Beaucoup de la nouveau mondial données centre ou “greenfield” construction vient à partir de hyperscale nuage fournisseurs et colocation données centres expansion leur régional empreintes, ou nouveau construction en régions de la monde où là est moins existant infrastructure en lieu.

Avec un greenfield projet, réseau concepteurs peut être départ à partir de gratter avec seulement un vide chambre ou même juste un béton fondation. Cette moyen que là volonté être un significativement supérieur jusqu'à-avant investissement requis comparé à la mise à jour un existant réseau, mais là est un occasion à créer la droit réseau architecture à partir de la commencer depuis là sont moins existant obstacles quand fabrication technologie et conception choix. La seulement réel contraintes en ces projets sont taille, puissance, et argent. Que diffère à partir de des friches industrielles données centre mises à jour, qui face ajoutée contraintes à partir de la réseau infrastructure en lieu, tel comme la existant câble type ou câblage disposition. Des friches industrielles mises à jour boîte également être plus contraint par temps depuis mises à jour à un d'exploitation données centre peut impliquer réseau perturbation et temps d'arrêt.

Quand données centre opérateurs commencer la processus de définir la maquillage de leur réseau, là sont certains important pratique conception des questions ils besoin à répondre, y compris général architecture et distance besoins, données taux exigences, fibre types, et coût. Cette article volonté adresse ces et autre clé considérations.