Daryoush Larizadeh est la Président et Chef Exécutif Officier (CEO) de Leviton. Il est un 20-year vétéran de la entreprise et est seulement la quatrième personne à tenir la position de Président depuis la entreprise’s début en 1906. En son courant rôle, comme bien comme tout au long de son tout carrière à Leviton, Daryoush’s vision est à construire sur Leviton’s long et réussi histoire de innovation à atteindre croissance par concentration sur produit développement, conception, et en-maison fabrication. Plus, Daryoush est crédités avec exécution structural changements que remodelé la entreprise en marché- et client-concentré entreprise unités, ainsi transformer Leviton. Sous Daryoush’s leadership, Leviton a eu solide annuel croissance les taux, fort ventes, et emploie sur 7,400 employés partout dans le monde.
Avant à être nommé Président et CEO en 2021, Daryoush également servi comme Leviton’s ROUCOULER à partir de 2006 et puis tous les deux ROUCOULER et Président depuis 2015, quand il est devenu responsable pour tous facettes de la entreprise l'échelle mondiale.
Précédent à son temps à Leviton, Daryoush dépensé plus que un décennie comme un entreprise gestion consultant, où il appliqué son compétence en stratégique croissance planification, acquisition intégration, et produit développement processus à divers consultant rôles. Avant son temps comme un consultant, il servi comme projet et processus ingénieur et usine manager pour Américain Cyanamide.
Daryoush sert comme un bord membre sur la National Électrique Fabricants Association (NEMA) Bord de Gouverneurs. Daryoush détient un Maître de Science à partir de la Massachusetts Institut de Technologie (MIT) Sloan École de Gestion, et un Célibataire de Science en Chimique Ingénierie à partir de la Université de Michigan.