Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton lance nouveau ligne de poussée panneaux pour multiples-niveaux protection et conformité avec la dernier NDA® exigences

Avec amélioré performance et écologique notes approprié pour résidentiel, commercial, et industriel applications

Melville, N.Y., October 10th, 2023 – Leviton aujourd'hui annoncé un nouveau ligne de Type 1 et Type 2 poussée protecteur panneaux en la plus commun tension configurations, fournissant solutions pour divers applications à partir de résidentiel à commercial et industriel. Avec amélioré poussée protection et écologique notes, ces nouveau panneaux livrer industrie-en tête performance.

“Notre priorité est à fournir clientèle avec avancé solutions et la connaissance nécessaire à efficacement sauvegarder leur systèmes,” dit Tony Pulsonetti, directeur de produit gestion, Leviton Commercial & Industriel. “Poussée dispositifs de varier par type en fonction sur la zone ils protéger et où ils sont installé. Compréhension comment ces couches travailler ensemble est clé pour compléter poussée protection.”

Par à l'aide la nouveau panneaux à côté de Leviton’s existant poussée protégé disjoncteurs, récipients, et puissance bandes, clientèle boîte avoir Type 1, 2, et 3 protection pour précieux actif et critique équipement à partir de la service panneau à l'extérieur la maison ou bâtiment à la point de utiliser.

Un majeur profiter de la nouveau poussée panneaux est que ils sont conforme avec Article 230.67 de la National Électrique Code® (NDA). Cette article, introduit en la 2020 NDA, ajoutée un exigence pour tous services approvisionnement habitation unités à être à condition que avec un poussée protecteur dispositif (SPD), comme un intégrale partie de équipement ou situé immédiatement adjacent. La SPD il faut être Type 1 ou Type 2. La 2023 NDA étendu sur Article 230.67 expansion “habitation unités” nécessitant un SPD à inclure dortoir unités, invité chambres et suites de hôtels et motels, comme bien comme zones de soins maisons et limité-soin aménagements d'occasion exclusivement comme patient endormi chambres.

La lancer comprend la R, P, B, M, et X Série, avec NEMA 4 ou 4X de plein air notes et offre un gamme de solutions à partir de compact et facilement installé panneaux adaptée pour résidentiel utiliser, à coupe-bord panneaux avec LCD écrans et avancé fonctionnalités tel comme poussée compte et performance surveillance pour industriel utiliser.

Pour plus information en ce qui concerne Leviton’s compléter poussée offre et multiples-niveaux applications, visiter Leviton.com/poussée

Sur Leviton Commercial et Industriel

Leviton’s complet ligne de commercial et industriel-grade électrique câblage dispositifs de fournir constructeurs, entrepreneurs et prescripteurs avec solutions conçu à résister à la plus rigoureux commercial environnements et les plus sévères industriel applications. Leviton fabrique tous à partir de commercial, industriel et hôpital grade câblage dispositifs de, à poussée protecteur dispositifs de, électrique véhicule fournir équipement, temporaire puissance solutions, lourd devoir moteur démarreur commutateurs, IEC et NEMA étanche nominale dispositifs de et plus. Apprendre plus à www.leviton.com/commercial.

Sur Leviton

Chaque jour, Leviton construit que’s suivant à lumière, puissance, et relier quotidien espaces à rencontrer la besoins de son résidentiel, commercial, et industriel clientèle l'échelle mondiale. À partir de contrôles, à éclairage, à électrique, à mise en réseau, Leviton’s implacable innovation pour plus que un siècle permet notre clientèle' vie à être plus facile, plus sûr, plus efficace, productif et durable. Poussé par son engagement à son clientèle, la ingéniosité de son employés, et la sécurité et qualité de son produits et solutions, avec Leviton, la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter http://www.leviton.com/www.facebook.com/levitonwww.gazouillement.com/leviton, ou www.voutube.com/Levitonmfa.