Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Leviton Introduit Sécurité Couper Commutateurs Intégré avec Prix-Gagnant Informer™ Technologie

La dernier industriel changer par Leviton conçu à améliorer sécurité, efficacité, et productivité à travers détection technologie

Melville, N.Y. September 14, 2021 – Leviton aujourd'hui annoncé la lancer de son nouveau Powerswitch® Sécurité Couper Changer avec Informer™ Technologie. La lancer comprend 30/32 Ampère non-métallique sécurité couper commutateurs avec industrie-exclusif éloigné surveillance capacités.

Tirant parti de son prix-gagnant Informer technologie, Leviton a développé un version de son Powerswitch® Sécurité Couper Commutateurs que comprend condition surveillance capteurs et communications, fournissant réel-temps données à la fin-utilisateur. La données à partir de la capteurs boîte être vu localement sur la dispositif via ligne-de-vue CONDUIT indication ou à distance via Wi-Fi ou Modbus RTU. La données à condition que à travers la technologie est en fin de compte d'occasion à améliorer sécurité, efficacité et productivité. 

“Nous sont excité sur cette lancer parce que il élargit pas seulement notre Informer dispositif portefeuille mais également notre offre de communication protocoles,” dit Michael Mattei, vice président & général manager, Leviton Commercial & Industriel. “Par ajoutant un Modbus RTU communication interface, nous sont croissant flexibilité pour la fin-utilisateur comme ils maintenant boîte intégrer ces commutateurs en pratiquement tout automation système.”

La Informer technologie fournit fin-utilisateurs avec 24/7 accéder à dispositif santé et d'exploitation statut, si vu sur la dispositif lui-même, la Informer mobile et bureau app ou à travers un automation système. Données comprend individuel ligne- et charger-côté tension valeurs, sol continuité, liquide accumulation, enceinte température, enceinte humidité et plus. Par l'accès aux réel-temps information sur machine santé et puissance qualité sans ouverture la changer, facilité gestionnaires et électriciens boîte plus rapidement adresse potentiel risques à assurer leur personnes et systèmes sont d'exploitation sans risque et efficacement.

Pour utiliser en tout environnement, la couper commutateurs sont conçu à être étanche, poussière-serré, submersible et approprié pour haut-pression, haut-température washdowns. Un sur moulé, plus-longueur traiter fournit amélioré poignée pour durabilité et accueille trois cadenas pour OSHA-conforme fermeture/tagout.

Alors que ces dispositifs de sont NSF agréé pour nourriture & boisson traitement environnements, la couper commutateurs sont idéal pour un variété de applications, y compris fabrication, original équipement fabricants (OEM), commercial réfrigération et plus.

Cette passionnant nouveau lancer également comprend remplacement couvre avec Informer capacités, permettant un facilité déjà équipé avec standard Leviton sécurité couper commutateurs à facilement améliorer à Informer unités à améliorer sécurité, sans ayant à prendre dispositifs de de la mur.

Ces commutateurs sont soutenu par par un industrie-en tête trois-année limité garantie, assurer qualité et fiabilité.

Cette lancer est juste la dernier ligne addition à Leviton dispositifs de intégré avec Informer, suivant la lancer de la prix-gagnant LEV Série Mécanique Verrouillages avec Informer, qui également caractéristique la même éloigné surveillance capacités. À apprendre plus sur Leviton dispositifs de intégré avec Informer technologie, visiter www.leviton.com/informer.