MELVILLE, N.Y., September 22, 2022 – Leviton aujourd'hui annoncé la introduction de son nouveau CONDUIT Downlight avec Mouvement Capteur, qui traits un moderne esthétique, supérieur performance, et offre un large gamme de personnalisable lumière paramètres. En vigueur à intérieur et couvert de plein air zones où là est aucun mur changer ou tirer-chaîne au-dessus éclairage, la dispositif crée mains-gratuit commodité et ajoutée sécurité pour ceux entrant ou départ un espace.
La Énergie Star-agréé Leviton CONDUIT Downlight avec Mouvement Capteur automatiquement commutateurs son construit-en CONDUIT lumière sur quand il raison mouvement et automatiquement commutateurs la lumière de en la utilisateur’s sélectionné choix de non plus 30 seconde ou trois procès-verbal après aucun mouvement est détecté. Pour ajoutée énergie-épargnes, la dispositif’s ambiant lumière annuler en “nuit mode” empêche la capteur à partir de commutation lumières sur quand là est ample naturel soleil en la espace.
“Leviton est fier à offrir cette complet éclairage solution comme partie de notre vaste sélection de résidentiel produits conçu à simplifier quotidien vie,” dit Maria Velazco, associer produit manager, résidentiel. “Notre nouveau CONDUIT Downlight avec Mouvement Capteur est un simple façon pour les propriétaires à ajouter changer-gratuit commodité et améliorer la global sécurité de leur famille’s maison.”
La dispositif fournit utilisateurs avec trois sélectionnable couleur température les options allant à partir de un doux blanc lueur (3000K), un lumière du jour lueur (4000K), ou un cristal blanc lueur à (5000K). Couleur température boîte être facilement personnalisée basé sur personnel préférence par réglage la intégré couleur température curseur changer. La dispositif est équipé avec RF immunité pour améliorée capteur performance et traits un mince profil pour facile installation. En addition, aucun
J-boîte est nécessaire pour installation.
La CONDUIT Downlight avec Mouvement Capteur est parfait pour intérieur utiliser en placards, blanchisserie chambres, stockage zones, escaliers, sous-sols, couloirs, greniers, et plus. Il est un idéal solution pour modifier application en zones où là est aucun changer à contrôler tirer-chaîne au-dessus éclairage. La dispositif boîte également être d'occasion en de plein air applications y compris couvert porches, balcon zones, attaché ou détaché garages, et autre couvert de plein air zones avec aucun diriger exposition à humidité.
La produit est soutenu par par un limité 5-year garantie.
À apprendre plus sur la Leviton CONDUIT Downlight avec Mouvement Capteur, visiter www.leviton.com.
Sur Leviton Résidentiel
Leviton résidentiel produits sont la marque plus préféré par constructeurs et électrique entrepreneurs. Leviton’s prix-gagnant éclairage contrôles, charger centres, et câblage dispositifs de aider électrique industrie professionnels et les propriétaires créer intelligent et coffre-fort vie environnements que livrer énergie épargnes, commodité, et fiabilité. Apprendre plus à www.leviton.com.
Sur Leviton
Leviton est la intelligent choix, la prestation la plus complet gamme de solutions à rencontrer la besoins de aujourd'hui’s résidentiel, commercial, et industriel clientèle en plus que 90 pays à travers la globe. À partir de simple commutateurs et récipients, à mise en réseau systèmes et intelligent maison automation, Leviton dépasse marché besoins par la prestation novateur produits à créer durable, intelligent environnements à travers son électrique câblage dispositifs de, réseau et données centre connectivité solutions, CONDUIT éclairage et éclairage énergie gestion systèmes, et sécurité et automation applications. Pour Leviton, il est effacer la AVENIR EST SUR. Pour plus information, visiter www.leviton.com, www.facebook.com/leviton, www.gazouillement.com/leviton ou www.youtube.com/Levitonmfg.