Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Haut OSHA Violations | Leviton

La NOMBRE QUATRE plus cité OSHA violation concerne à électrique sécurité!

Nombre 4 - Fermeture/Tagout

  • 1910.147 - Général Industrie
  • Nombre de violations: 2,975
    • 2,944 en FY 2018
  • Haut trois citations pour incorrect fermeture/tagout étaient:
    • Insuffisant énergie contrôler procédures, formation, et inspections
    • Formation et communication performance exigences pour la contrôler de hasardeux énergie au cours de service et entretien
    • Employeurs a fait pas effectuer périodique inspections de fermeture/tagout procédures

Nombre 10 - Électrique, Câblage Méthodes

  • 1910.305 - Général Industrie
  • Nombre de violations: 1,530
    • 1,937 en FY 2016
  • Enquêteurs noté dangereux substituts pour permanent câblage et inexact utiliser de extension cordons
  • Inutilisé ouvertures en armoires, boîtes, et installations pas efficacement fermé

Choquant Statistiques

Depuis 2010, là avoir été environ 1,100 décès en la NOUS à partir de accidentel contacter avec électricité ET là avoir été sur 14,000 non-fatal électrique blessures résultant en temps loin à partir de travailler. Que’s presque 3 décès et 40 non-fatal blessures par semaine, chaque semaine au cours de cette période! Cette est un grave, répandu professionnel danger que affecte ouvriers en beaucoup industries, à travers un large gamme de emploi titres et emploi fonctions.

Alors que ces statistiques puissance sembler choquant, la fait est que lieu de travail sécurité règlements avoir eu un significatif impact en la réduction la nombre de électrique blessures et décès en la lieu de travail. Depuis 1992, sécurité règlements avoir eu un positif impact en la réduction électrique liée incidents. La diminuer a été même plus rapide depuis 2006 et cette boîte être attribué à la promulgation et application de plus strict électrique sécurité codes. Alors que la augmenté législation à fois boîte apparaître à être incommode, il a été éprouvé à sauver vie.

Mais là est encore travailler à faire: alors que là a été un importante laisser tomber de en électrique décès, blessure et décès à partir de électrique risques en la lieu de travail sont encore un très réel danger. Selon à la Bureau de Main-d'œuvre Statistiques, en 2016: 154 total décès et 1640 non-fatal blessures étaient dû à exposition à électricité.

Cœur Documents

OSHA exigences pour professionnel sécurité boîte être trouvé en Titre 29 de la Code de Fédéral Rapports (CFR). Partie 1910, Sous- S adresses électrique sécurité exigences pour Général Industrie, alors que Partie 1926, Sous- K adresses électrique sécurité exigences pour Construction.

En addition à la OSHA texte, la NFPA 70 "trilogie" est référencé — tous les deux directement et indirectement — comme un guider à assurer un électriquement coffre-fort lieu de travail.

Coffre-fort Installation

Approprié installation de électrique équipement est primordial en la réduction électrique risques. NFPA 70: La National Électrique Code, le long de avec fabricants’ instructions sont clé documents en faciliter cette processus.

Régulier Entretien

Tous équipement nécessite entretien à assurer la intégrité de la installation tout au long de la utile service vie. NFPA 70B: Standard pour Électrique Équipement Entretien, le long de avec fabricants’ instructions sont clé documents en faciliter cette processus. Historiquement, la NFPA 70B a toujours été écrit comme un recommandé pratique, y compris non-obligatoire suggestions et à l'aide langue comme “devrait” ou “devrait pas.” Cependant, la 2023 édition a été complètement remanié et est maintenant écrit comme un Standard, maintenant y compris obligatoire langue comme “doit” ou “doit pas.”

Électrique Sécurité Programme

Il est essentiel pour un employeur à avoir un documenté sécurité programme que identifie risque de exposition à électrique risques, et un moyen pour comment tomitigate les. NFPA 70E: Standard pour Électrique Sécurité en la Lieu de travail est un clé document en faciliter cette processus, et sert comme la base pour OSHA’s électrique sécurité exigences.

CFR 29 Code de Fédéral Règlements, Partie 1910

Règlements pour Général Industrie

CFR 29 Code de Fédéral Règlements, Partie 1926

Règlements pour Construction


Ressources