Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

La Augmenter de Électrique Véhicules

Explorer la Possible Avenir de la Automobile Industrie

Là est aucun nier que électrique véhicules sont la avenir de la automobile industrie. Comme consommateurs et gouvernements continuer à croître de plus en plus concerné avec leur écologique empreinte, la demande pour électrique véhicules volonté continuer à augmenter. En addition à écologique intérêts, demande est alimenté par gouvernement incitations et fabrication innovation.

Électrique Véhicules – Comment Nettoyer Sont Ils?

Avec écologique préoccupations être la premier plan de demande, certains peut interroger, comment nettoyer sont électrique véhicules? Si un hybride (HEV), bouchon-en (PHEV) ou tous-électrique (EV) modèle, électrique véhicules produire moins les émissions contribuant à climat changer que conventionnel, essence-alimenté véhicules. Ces les émissions sont cassé vers le bas en deux catégories: diriger les émissions et vie cycle les émissions.

Diriger les émissions sont ceux émis à travers la voiture’s tuyau d'échappement, y compris effet de serre gaz (GES) et autre dangereux polluants. Vie cycle les émissions sont ceux émis à partir de la produit’s vie cycle, y compris carburant production, distribution et recyclage/disposition. Similaire à diriger les émissions, vie cycle les émissions sont nuisible à humain santé. Selon à la U.S. Département de Énergie, PHEV et EVs émettre zéro diriger les émissions quand fonctionnement uniquement sur électricité.1 Cependant, PHEV boîte libérer diriger les émissions quand fonctionnement sur essence. Tous véhicules produire substantiel vie cycle les émissions; cependant, électrique véhicules produire moins. La exact montant varie en fonction sur plusieurs facteurs, y compris voiture modèles et votre géographique emplacement.

En ordre à mesurer impact sur la environnement, nous boîte analyser carbone dioxyde équivalents (CO2e), la standard unité pour mesure tous de un véhicule’s émission. La supérieur la CO2e, la plus mondial chauffage pollution produit. Selon à la U.S. Bureau de Énergie Efficacité & Renouvelable Énergie (EERE), la moyenne essence-alimenté voiture en la U.S. émet 12,594 livres de CO2e annuellement, comparé à la moyenne tous-électrique véhicule, qui émet seulement 2,817 livres de CO2e annuellement, un significatif montant moins.1

Alors que il semble tout à fait évident que électrique véhicules sont mieux pour la environnement, là sont un peu groupes qui question la légitimité de cette croyance, préconisant que la CO2 émis en la production de électricité et leur fabriquer l'emporte sur la réel avantages. Scientifiques avoir éprouvé autrement. Selon à un 2020 étudier à partir de scientifiques à partir de la universités de Exeter, Nijmegen et Cambridge publié en la journal Nature Durabilité, électrique véhicules et chaleur pompes générer moins CO2 que fossile-carburant alimenté voitures ou chaudières en 95% de la monde.2

En addition à la courant-jour avantages de électrique véhicules, cette étudier démontré que EVs en fait devenir verte sur leur durée de vie, comme électrique grilles continuer à devenir moins carbone intensif. L'alignement avec industrie-tendances, la étudier projets que par 2050, chaque autre voiture sur la rues volonté être électrique. Si cette étaient vrai, mondial CO2 les émissions voudrais être réduit par jusqu'à à 1.5 gigatonnes par année. À mettre cette nombre en perspective, que est la équivalent à la total courant CO2 les émissions de Russie.

Là sont beaucoup de en ligne outils à aider vous déterminer juste comment beaucoup de votre carbone empreinte vous sont la réduction par conduite un électrique véhicule, y compris la susmentionné outil avec la NOUS Bureau de Énergie Efficacité & Renouvelable Énergie.

Gouvernement Incitations et Innovation

En addition à écologique intérêts, demande pour électrique véhicules est alimenté par gouvernement incitations et fabrication innovation.

La gouvernement joue un vital rôle en la adoption de électrique véhicules, approvisionnement impôt crédits, subventions, rabais et autre financier incitations à acheter ou fabriquer électrique véhicule charge équipement. Cette est sur haut de la fonds alloué par la Infrastructure Investissement et Emplois Agir. Financier motivations sont un facteur mais consommateurs également profiter à partir de autre local avantages, y compris HOV voie utiliser et désigné parking. En certain U.S. états, EV-prêt bâtiment codes mandat ou encourager exécution EV-prêt bâtiment infrastructure à facilement faciliter charge stations, bénéficiant tous les deux propriété propriétaires et consommateurs en la long-terme. En états tel comme Californie, bâtiment codes exiger électrique câblage être installé pour électrique véhicule chargeurs, en tous les deux commercial et résidentiel paramètres.

Innovation également joue un critique rôle en la adoption de électrique véhicules. Comme technologie continue à évoluer, fabricants sont significativement l'amélioration de batterie vie alors que simultanément réduction la coût, l'amélioration de la qualité et coût de électrique véhicules pour la consommateur. Voiture fabricants continuer à conduire innovation, comme la nombre de entreprises offre électrique véhicules continue à croître. Par 2040, sur 60 million électrique véhicules sont projeté à être vendu. La disponibilité de public charge stations est également croissance. Cette augmenter en disponibilité lecteurs utilisateur-acceptation et la appel pour électrique véhicules, comme conducteurs sentir plus confortable en leur capacité à charge et obtenir à partir de lieu à lieu efficacement.


1 Alternative Combustibles Données Centre. Les émissions à partir de Hybride et Bouchon-En Électrique Véhicules. (2023). https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.html.
2 Knobloch, Fa., Hanssen, S., Lam, Un. et al. Net émission réductions à partir de électrique voitures et chaleur pompes en 59 monde régions sur temps. Nat Soutenir 3, 437–447 (2020). https://doi.org/10.1038/s41893-020-0488-7.

La Compléter Solution pour Électrique Véhicule Charge

EV Charge Vous Boîte Confiance

Homme charge électrique véhicule en allée

Ressources

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre EV Charge Spécialistes.