20 Ampère, Soi Test, Vide Face AFCI avec CONDUIT Indicateur Lumière
AFRBF-W
SmartlockPro, AFCI, Vide Face Réceptacle Sortie, Commercial Spécification Grade, 20 Ampère, 125 Volt, Arrière et Côté Fil, 2-Pole, 3-Wire, Soi-Échouage Couper Inclus - Blanc
La SmartlockPro® Sortie Branche Circuit (OBC) AFCI Réceptacle offre avancé technologie à aider protéger contre électrique les incendies résultant à partir de arc-défauts. Conçu à détecter un large gamme de potentiellement hasardeux arc-défauts résultant à partir de dommage en branche circuit câblage comme bien ...
SmartlockPro, AFCI, Vide Face Réceptacle Sortie, Commercial Spécification Grade, 20 Ampère, 125 Volt, Arrière et Côté Fil, 2-Pole, 3-Wire, Soi-Échouage Couper Inclus - Blanc
La SmartlockPro® Sortie Branche Circuit (OBC) AFCI Réceptacle offre avancé technologie à aider protéger contre électrique les incendies résultant à partir de arc-défauts. Conçu à détecter un large gamme de potentiellement hasardeux arc-défauts résultant à partir de dommage en branche circuit câblage comme bien comme extensions à branches tel comme appareils et corde ensembles, la OBC AFCI répond par interrompre puissance. Cette aide réduire la probabilité de la maison’s électrique système être un allumage source de un feu. Souvent invisible, arc-défauts boîte se produire n'importe où en la maison’s électrique système y compris dans murs, à en vrac électrique liens ou dans électrique cordons accidently endommagé par empiéter meubles. AFCI’s sont maintenant requis par la National Électrique Code® en beaucoup zones de la maison.
Diélectrique Tension : Résiste 1250VAC par UL 1699A
Température Augmenter : Maximum 30 degress C augmenter
Utiliser de TEST et REMETTRE boutons est similaire à traditionnel GFCI récipients de qui consommateurs avoir devenir familier avec. Cette traduit en plus grand acceptation de la technologie et un plus utilisateur-amical plate-forme
Automatiquement essais la AFCI chaque temps la REMETTRE bouton est déprimé; la AFCI volonté pas remettre si la AFCI circuit est pas fonctionnement correctement
Par blocage remettre de la AFCI si protection a été compromise, la SmartlockPro OBC AFCI réduit la possibilité de fin-utilisateurs incorrectement supposant que un remettre AFCI est fournissant protection quand son fonctionnalité a été compromise
Un ligne-charger renversement diagnostique caractéristique est à condition que qui empêche la AFCI à partir de être remettre et s'arrête puissance à partir de être nourris à la AFCI réceptacle face ou à travers à en aval dispositifs de; un vert CONDUIT indicateur sur la AFCI’s face également éclaire à alerter la installateur à un ligne-charger câblage renversement quand la dispositif est en la déclenché état
En cliquant sur « Accepteur tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil verser améliorer la navigation sur le site, analyseur l’utilisation du site et secouriste à nos efforts de commercialisation et de publicité. Verser plus d’informations, veuillez consulteur notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies verser juin publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez ONU site Toile, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ous récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent portier sur vous, sur vos préférences ous sur votre appareil et are principalement utilisées verser s'assureur que le site Toile fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifiant directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'juin expérience Toile personnalisée. Parce que BNO respectons votre droit à la lutter privée, BNO vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les differentes catégories verser obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modificateur les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que BNO sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies BNO permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Toile. Ils BNO aident also à identifiant les pages les plus / moins visitées et d’évaluer commenter les visiteurs naviguent sur le site Toile. Toutes les informations collectées par ces cookies are agrégées et Fait anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, BNO ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Toile. Ils peuvent être activés par nos équipes, ous par des niveaux Ne les services are utilisés sur les pages de notre site Toile. Si vous n'acceptez pas ces cookies, juin party ous la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies verser juin publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mission en lieu au sein de notre site Toile par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés verser établir ONU profil de vos INTERETS et vous auteur de la proposition des publicités pertinentes sur d'other des sites Toile. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais are basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sérums moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies are nécessaires au functioning du site Toile et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils are généralement établis en important que response à des actes que vous avez effectuées et qui constituant juin demande de services, telles que la définition de vos préférences en material de confidentialité, la lien ous le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurateur votre navigateur afin de bloquer ous être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines les parties du site Toile peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.