Chargement...
Sélectionné produits ajoutée à votre liste. À voir la liste, Cliquez sur ici

Sécurité Couper Commutateurs avec Informer™ Technologie

Powerswitch®

Boîte Votre Changer Communiquer Avec Vous?

L'introduction la nouveau sécurité couper changer intégré avec prix gagnant Informer Technologie. Condition surveillance capteurs communiquer
localement et à distance, permettant vous à comprendre que est va sur à l'intérieur votre dispositifs de sans ayant à ouvrir les.


Non-Métallique Déconnecte avec Informer Technologie

La seulement sécurité couper changer permettant données à être communiqué localement et à distance. Améliorer sécurité et productivité à travers détection technologie.

Comment ne il travailler?

Capteurs sont intégré en Leviton's industriel commutateurs et surveiller critique dispositif données. Cette boîte être vu sur la dispositif via LEDs, ou à distance 24/7 via mobile ou bureau dispositifs de.

Vert LEDs sur la couvrir fournir un visuel indication que la dispositif est d'exploitation sous normal conditions, flash rouge si là est un échec, ou flash jaune si là est un accumulation de liquide à l'intérieur de la enceinte que peut conduire à un potentiel échec.

Par ayant un vivre voir de 24/7 d'exploitation conditions, vous don’t besoin à ouvrir votre électrique dispositifs de à diagnostiquer problèmes, l'amélioration de sécurité de personnel et opérations. Cette également permet vous à améliorer prédictive entretien en votre facilité et minimiser imprévu temps d'arrêt.

Vert LEDs sur la couvrir fournir un visuel indication que la dispositif est d'exploitation sous normal conditions, flash rouge si là est un échec, ou flash jaune si là est un accumulation de liquide à l'intérieur de la enceinte que peut conduire à un potentiel échec.

Qui communication méthode faire vous préférer?

  • Voir données sur la Informer app (mobile et bureau)
  • Voir données sur votre existant automation système, comme SCADA systèmes
Local et Éloigné Surveillance via Wi-Fi

Éloigné surveillance via Wi-Fi – En addition à local surveillance, comprend données comme liquide accumulation, enceinte température et humidité, ligne- et charger-côté tension valeurs, sol continuité, et plus. Accéder cette données 24/7 et obtenir notifié de tout anormal d'exploitation conditions via la Informer app (mobile et bureau)

Local et Éloigné Surveillance via Modbus RTU

Éloigné surveillance via Modbus RTU – En addition à local surveillance, comprend données comme liquide accumulation, enceinte température et humidité, ligne- et charger-côté tension valeurs, sol continuité, et plus. Accéder cette données 24/7 en votre existant automation systèmes, permettant vous à identifier tout anormal d'exploitation conditions

Local et Éloigné Surveillance via Wi-Fi

Local surveillance – Vert LEDs sur la couvrir fournir un visuel indication que la dispositif est d'exploitation sous normal conditions, flash rouge si là est un échec, ou flash jaune si là est un accumulation de liquide à l'intérieur de la enceinte que peut conduire à un potentiel échec

Déjà Avoir Un Leviton Couper?

Notre remplacement couvrir permettre vous à jouir la avantages de Informer Technologie sans ayant à remplacer votre tout dispositif!

 

*Pour Leviton LDS30 seulement

 

Condition Surveillance pour Industriel Dispositifs de

Leviton dispositifs de intégré avec Informer Technologie fournir 24/7 accéder à données y compris ligne- et charger-côté tension valeurs, sol continuité, enceinte température et humidité, liquide accumulation, et plus! Condition surveillance réduit réponse temps à imprévu temps d'arrêt, l'amélioration de préventif entretien régimes.

Ressources

Powerswitch® Sécurité Couper Commutateurs

Un Divers Offre À S'adapter Votre Besoins

Comment boîte nous aider vous?

Parler à un de notre Sécurité Couper Changer Spécialistes.